This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:xds110突然无法连接到CCS

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/632959/ccs-tms320c6748-xds110-dont-connect-to-ccs-suddenly

部件号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

     我正在使用带有XDS110调试探头的Code Composer Studio v7。 探头连接正常,工作了将近1个月。 即使是今天,它还没有工作5分钟。 今天当我尝试启动程序时,我遇到了错误  

连接到目标时出错:
(错误-261 @ 0x0)
接收到来自XDS110的无效响应。
(仿真软件包6.0 .628.3)

调试仿真器无法连接。 如何解决此问题?

提前感谢

Shalini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shalini

    尝试调试的第一点是查看操作系统是否识别它。 如果您使用的是Windows,您能否看到XDS110条目是否显示在其“控制面板”中? 如果您使用的是Linux,是否可以看到是否存在两个/dev/ttyACM*设备?

    用户@主机:~$ls /dev/ttyACM*
    /dev/ttyACM0 /dev/ttyACM1

    如果出现这些信息,请发出 本参考步骤2中显示的命令 ,检查XDS110是否处于运行时模式而不是DFU模式(最后一种模式用于升级其内部固件)。 如果此设备处于DFU模式,请尝试断开并重新连接探头(或连接到不同的USB端口),并查看它是否返回运行时模式。  

    如果此操作仍处于DFU模式,请执行上述参考的所有步骤,尝试重新编程调试探测器。

    其他通信问题可能是由主机和目标板之间的接地回路引起的,这可能会对XDS110电路造成压力。 我建议用电压表测量板和PC之间的电压差,看看是否存在任何类型的幻影电压或回路。

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复...重新启动PC后问题已解决