工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在使用带有XDS110调试探头的Code Composer Studio v7。 探头连接正常,工作了将近1个月。 即使是今天,它还没有工作5分钟。 今天当我尝试启动程序时,我遇到了错误
连接到目标时出错:
(错误-261 @ 0x0)
接收到来自XDS110的无效响应。
(仿真软件包6.0 .628.3)
调试仿真器无法连接。 如何解决此问题?
提前感谢
Shalini
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在使用带有XDS110调试探头的Code Composer Studio v7。 探头连接正常,工作了将近1个月。 即使是今天,它还没有工作5分钟。 今天当我尝试启动程序时,我遇到了错误
连接到目标时出错:
(错误-261 @ 0x0)
接收到来自XDS110的无效响应。
(仿真软件包6.0 .628.3)
调试仿真器无法连接。 如何解决此问题?
提前感谢
Shalini
Shalini
尝试调试的第一点是查看操作系统是否识别它。 如果您使用的是Windows,您能否看到XDS110条目是否显示在其“控制面板”中? 如果您使用的是Linux,是否可以看到是否存在两个/dev/ttyACM*设备?
用户@主机:~$ls /dev/ttyACM*
/dev/ttyACM0 /dev/ttyACM1
如果出现这些信息,请发出 本参考步骤2中显示的命令 ,检查XDS110是否处于运行时模式而不是DFU模式(最后一种模式用于升级其内部固件)。 如果此设备处于DFU模式,请尝试断开并重新连接探头(或连接到不同的USB端口),并查看它是否返回运行时模式。
如果此操作仍处于DFU模式,请执行上述参考的所有步骤,尝试重新编程调试探测器。
其他通信问题可能是由主机和目标板之间的接地回路引起的,这可能会对XDS110电路造成压力。 我建议用电压表测量板和PC之间的电压差,看看是否存在任何类型的幻影电压或回路。
希望这能有所帮助,
拉斐尔