主题: controlSUITE中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
如标题所示,我鼓励使用CCS v 6.0 对CPU TMS320F2.8377万D进行编程时出现一个关键问题。
从名为'USB_dev_serial_cpu01'的控制套件派生的项目是在RAM和闪存调试模式下成功完成的。 它在RAM调试模式和调试程序的方法中工作正常, 而在闪存模式中出现问题。 下面列出了错误代码:
C28xx_CPU1:文件加载器:验证失败:地址0x0万00082000中8.2万中的值不匹配请验证目标内存和内存映射。
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\TI\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2837xD\v190\F2837xD_Examples_CPU1 \USB_DEP_SERIAL\cpu01\CCS\CPU12837 \USB_DEP_SERIAL\cpu01\CCS\CPU1 FLASE\USB_DEP_SERIAL_cpu01.out:发生数据验证错误,文件加载失败。
我在论坛上寻找任何可能的解决办法,但没有一个办法奏效。 我检查CMD文件,它们都是TI推荐的文件。
那么,什么是母校,我如何 才能超越它。 如有任何建议或建议,将不胜感激。
PS:程序环境
1. Win7 64
2. CCS 版本:6.1 .0.0.0104万