This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:地址0x0万0082000处8.2万处的值不匹配。 请验证目标内存和内存映射。

Guru**** 2613065 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/643415/ccs-tms320f28377d-values-at-address-0x000000000082000-do-not-match-please-verify-the-target-memory-and-memory-map

部件号:TMS320F2.8377万D
主题: controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

如标题所示,我鼓励使用CCS v 6.0 对CPU TMS320F2.8377万D进行编程时出现一个关键问题。

从名为'USB_dev_serial_cpu01'的控制套件派生的项目是在RAM和闪存调试模式下成功完成的。 它在RAM调试模式和调试程序的方法中工作正常, 而在闪存模式中出现问题。 下面列出了错误代码:

C28xx_CPU1:文件加载器:验证失败:地址0x0万00082000中8.2万中的值不匹配请验证目标内存和内存映射。
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\TI\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2837xD\v190\F2837xD_Examples_CPU1 \USB_DEP_SERIAL\cpu01\CCS\CPU12837 \USB_DEP_SERIAL\cpu01\CCS\CPU1 FLASE\USB_DEP_SERIAL_cpu01.out:发生数据验证错误,文件加载失败。

我在论坛上寻找任何可能的解决办法,但没有一个办法奏效。 我检查CMD文件,它们都是TI推荐的文件。

那么,什么是母校,我如何 才能超越它。  如有任何建议或建议,将不胜感激。  

PS:程序环境

1. Win7 64

2. CCS  版本:6.1 .0.0.0104万  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Yelei Yang,您好!

    而不是控制套件示例使用C2000软件示例代码。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这不是我使用过的一个比较具体的例子,而是CCS的环境配置。 因为在其他计算机中,CCS v 6.0 确实可以很好地与我使用的相同示例项目配合使用。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yelei,

    以下是我建议检查的几个事项:

    -检查您的片上闪存设置(调试会话时的菜单“工具”->“片上闪存”)是否设置为:
    下载设置:擦除和闪存  
    擦除设置:整个闪存

    -您是否尝试将同一台机器上的同一个项目编程到另一个板/设备上? 这有助于了解此特定设备是否可能被锁定(请参阅 此处此处的相关线程)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AartAG,

    感谢您的回复。 我确信您建议我检查的所有项目都配置正确。 下载设置被配置为“擦除并刷新”,以及“擦除设置到整个闪存”。 由于我没有其他仿真器板设备,因此在另一个板/设备上从同一台计算机对同一个项目进行编程时出现故障。

    我在安装CCS v.7.3 而不是CCS v.6.1 后完全解决了这个问题,一切都很顺利。

    非常感谢。