This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS 7.3 (最新)每隔几天挂起一次。

Guru**** 2253470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/640110/ccs-ccstudio-ccs-7-3-latest-hanging-every-couple-days

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

卡住-- CCS坐着,永远等待着。

我保存了一个文件,它进入了"C/C++索引器,但最终却一直在等待此"迁移旧项目"任务。

我不确定我是否有遗留项目,我开始时一切都是干净的。

上次遇到此问题时(前天?),我从目录中删除了所有.settings和.project文件,然后重新导入了项目。 但我真的不想每隔几天就这样做。

如何消除"遗留项目"? 特别是因为,正如我所说,我进口了这些项目。

我无法独自创建项目,至少我不这么认为。 我无法想象尝试创建一个新项目,然后复制源代码...这将是一个严重的痛苦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PS>我确实创建了一个新项目,复制了所有源文件,并整理了包括和链接以及所有内容。 我在这段经历中幸存了下来。 希望这能帮助解决上述问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karl,您好!
    它似乎在上述项目的索引编制过程中卡住了。

    您可以禁用索引器。 但索引器是一个有用的功能。 是否可以尝试清洁/重建索引?

    请参阅 software-dl.ti.com/.../CCSv6-TipsAndTricks.pptx的幻灯片34-37

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,感谢您的指针。 我要将此标记为"已修复",尽管我实际上还没有尝试,因为我继续创建了一个全新的项目并复制了代码。 我想,自从我最初从资源管理器导入项目后,该项目被导入为"旧项目"。 无论如何,我们将看到并感谢您提供故障排除指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    如果我不想禁用索引器该怎么办?

    我尝试创建新项目,重新创建工作区,但无论如何"正在迁移旧项目"。