工具/软件:Code Composer Studio
客户询问如何为MSP430FR5994创建大型数据存储器项目。 所以我用大日期内存模型构建了附加项目。 但我遇到了将项目与CCSv7_3链接的问题,而与CCSV_3连接则没有问题6.2。 我的PC已被Avect软件删除管理员权限。 在另一台具有管理员权限的PC上,我可以使用CCSv7_3构建项目。
大型数据模型 受限数据模型
PC 7.3 6.2 7.3
管理员权限 正常
用户权限 NG 好的 好的
。
控制台上的CCSv7_3生成错误如下所示。 似乎是rts430x_lc_ld_eabi.lib的链接导致了错误。
链接>
警告#1.0366万-D:自动库构建:16.9 首次使用库"C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-CGT-MSP430_MSP4N.6.LTS\lib\rts430x_lc_ld_eabi.lib",因此必须构建库。 这可能需要几分钟时间。
无法创建c:\users/xyz/appdata/local/temp/tia43b~1/obj/array_nodel.P:权限被拒绝
gmake.exe[2]:***[c:\users/xyz/appdata/local/temp/tia43b~1/obj/array_nodel.obj]错误2
Makefile:1034:目标'c:\users/xyz/appdata/local/temp/tia43b~1/obj/array_nodel.obj'的配方失败
Makefile:1034:目标'c:\users/xyz/appdata/local/temp/tia43b~1/obj/array_del.obj'的配方失败
无法创建c:\users/xyz/appdata/local/temp/tia43b~1/obj/array_del.P:权限被拒绝
…..
但我可以在C:\Users\xyz\AppData\Local\Temp中创建一个文件夹。
请告诉我没有管理员权限的PC的解决方法。
e2e.ti.com/.../5633.FR5994_5F00_expand.zip</s>5994
此致,
山内和夫