This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:用于MSP430的7.3 ,大型数据存储器模型故障

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/643500/ccs-msp430fr5994-ccsv7-3-for-msp430-troubles-of-large-data-memory-model

部件号:MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

客户询问如何为MSP430FR5994创建大型数据存储器项目。 所以我用大日期内存模型构建了附加项目。 但我遇到了将项目与CCSv7_3链接的问题,而与CCSV_3连接则没有问题6.2。 我的PC已被Avect软件删除管理员权限。 在另一台具有管理员权限的PC上,我可以使用CCSv7_3构建项目。  

         大型数据模型       受限数据模型

   PC 7.3 6.2 7.3                       

管理员权限      正常

用户权限      NG       好的          好的

控制台上的CCSv7_3生成错误如下所示。 似乎是rts430x_lc_ld_eabi.lib的链接导致了错误。

链接>

警告#1.0366万-D:自动库构建:16.9 首次使用库"C:\ti\ccsv7\tools\compiler\ti-CGT-MSP430_MSP4N.6.LTS\lib\rts430x_lc_ld_eabi.lib",因此必须构建库。  这可能需要几分钟时间。

无法创建c:\users/xyz/appdata/local/temp/tia43b~1/obj/array_nodel.P:权限被拒绝
gmake.exe[2]:***[c:\users/xyz/appdata/local/temp/tia43b~1/obj/array_nodel.obj]错误2
Makefile:1034:目标'c:\users/xyz/appdata/local/temp/tia43b~1/obj/array_nodel.obj'的配方失败
Makefile:1034:目标'c:\users/xyz/appdata/local/temp/tia43b~1/obj/array_del.obj'的配方失败
无法创建c:\users/xyz/appdata/local/temp/tia43b~1/obj/array_del.P:权限被拒绝
…..

但我可以在C:\Users\xyz\AppData\Local\Temp中创建一个文件夹。

请告诉我没有管理员权限的PC的解决方法。

e2e.ti.com/.../5633.FR5994_5F00_expand.zip</s>5994

此致,
山内和夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      MSP430编译器手册的库构建过程一节将讨论您的情况。  尤其要注意以下要点:

    索引库必须位于用户可写目录中,否则不会生成该库。 如果编译器安装必须以只读方式安装(共享安装的良好做法),则必须在安装时通过直接调用mklib来构建任何缺少的库。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我解决了这个问题。 我将rts430x_lc_ld_eabi.lib从管理员权限PC复制到用户权限PC,然后我可以正常构建大型数据存储器项目。

    此致,
    山内和夫