This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET:亲爱的圣诞老人,我喜欢这个圣诞节

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPDS, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/641576/ccs-msp-fet-dear-santa-for-this-xmas-i-d-like

部件号:MSP-FET
主题中讨论的其他部分:UNIFLASH,MSPDS

工具/软件:Code Composer Studio

用于MSP-FET的固件,CCS调试器和uniflash工具同时都很满意!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olli,

    这是一个很好的建议! 我将联系MSP工具团队的代表,询问您的请求。

    此致,

    Matt Calvo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olli,

    以下是工具团队给出的回答摘要:

    “通常,您可以说工具团队只将一个版本的MSPDebugStack分发给不同的IDE (CCS,Uniflash,IAR等)。 只要UniFlash和CCS在相同的MSPDS版本上,就没有理由触发固件更新。  但是,在IAR上,我们发现即使他们已经在正确的版本上,他们似乎也会强制更新。 这曾经或甚至仍然是他们一方的一个错误。  当然,我们永远不能保证“一个”固件可以在任何环境中工作。 可能会有新功能/改进,由于芯片问题或错误修复而发生的更改,从而驱动MSP-FET本身的固件更新。"

    希望这能让事情更清楚,并解决您的询问!

    此致,

    Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是我从没见过使用相同版本的CCS和Uniflash。 例如,他们现在使用的显然是不同的版本。 您*可以*忽略该消息,但由于它在刷新前每一次弹出一次,因此这并不是很实用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olli,

    您所指的是弹出的哪条消息? 它是否是CCS和/或Uniflash中的信息?

    此致,

    马特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       

    弹出,是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olli,

    感谢您的分享,我已下载了最新版本的Uniflash和CCS,并且能够重新创建您遇到的更新错误。 我会将此信息转发给工具团队,以了解是否有方法在Uniflash和CCS上同步MSPDebugStack版本,从而不会触发固件更新。

    此致,

    Matt Calvo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olli,

    我已确定固件更新窗口的原因。 它与编程工具使用的MSP430工具链的版本直接相关。 7.3 3.10 .0.0.0019万 和UniFlash 4.2 .1.1562 均附带MSP430工具链7.3 3 (它具有MSP DLL..1.000)。 但是CCS有一个MSP430工具链更新到7.4。2,这将使其与UniFlash不一致。

    在我的情况下,我运行了CCS更新程序,这导致MSP430工具链升级到最新版本,从Uniflash升级到CCS时触发了固件更新。 如果您真的不想在每次使用CCS和Uniflash对设备进行编程时更新MSP-FET固件,则需要将7.3 下载恢复为使用7.3 3 MSP430工具链的原始设置,以便与随附的内容相匹配 最新的Uniflash软件。 希望这能让一切都很好!

    此致,

    Matt Calvo