Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, CC3220SF
部件号:CC3220
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我正在使用CC3220作为我的自定义主板。我正在尝试通过XDS200对其进行编程。 我交叉检查过的所有连接都很好。我还遵循了XDS200的TI wiki,当我运行JTAG测试连接脚本时,我收到以下错误
[开始:德州仪器(TI) XDS2xx USB调试探头_0]
执行以下命令:
%CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddataFilet%-RV -o -S完整性
[结果]
——— [打印主板配置路径名]------------------
C:\Users\ENG276\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
TI\0\0\BrdDat testBoard.dat
——— [打印reset-command软件日志文件]------------------
该实用程序选择了560/2xx级产品。
该实用程序将加载程序'xds2xxS.out’。
图书馆的建造日期是2017年23日。
库的构建时间是'19:03:48'。
库软件包版本为6.0 .628.3。
库组件版本为35.35 .0.0。
控制器不使用可编程FPGA。
硬打开控制器时发生错误。
——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------
此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。
值为'-183'(0xffffff49)。
标题为'C_ERR_CTL_CBL_Break _Far。
解释如下:
控制器检测到远离自身的电缆断开。
用户必须将电缆/线控装置连接到目标。
[结束:Texas Instruments XDS2xx USB调试探头_0]
请您帮忙