This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220:cc3220

Guru**** 2956970 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/641985/ccs-cc3220-cc3220

部件号:CC3220

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在使用CC3220作为我的自定义主板。我正在尝试通过XDS200对其进行编程。 我交叉检查过的所有连接都很好。我还遵循了XDS200的TI wiki,当我运行JTAG测试连接脚本时,我收到以下错误

[开始:德州仪器(TI) XDS2xx USB调试探头_0]

执行以下命令:

%CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddataFilet%-RV -o -S完整性

[结果]


——— [打印主板配置路径名]------------------

C:\Users\ENG276\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
TI\0\0\BrdDat testBoard.dat

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了560/2xx级产品。
该实用程序将加载程序'xds2xxS.out’。
图书馆的建造日期是2017年23日。
库的构建时间是'19:03:48'。
库软件包版本为6.0 .628.3。
库组件版本为35.35 .0.0。
控制器不使用可编程FPGA。

硬打开控制器时发生错误。

——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

值为'-183'(0xffffff49)。
标题为'C_ERR_CTL_CBL_Break _Far。

解释如下:
控制器检测到远离自身的电缆断开。
用户必须将电缆/线控装置连接到目标。

[结束:Texas Instruments XDS2xx USB调试探头_0]

请您帮忙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处提供了有关此错误原因的更多信息。
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    该页面上列出了几项内容。 我们在这方面的专家今天已经出来了,但我将向他们转递这条线。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我遇到了与您相同的错误,经过大量实验后,我终于能够使用XDS200成功连接到我的CC3220SF-LAUNCHXL Rev B板。 但是,一个非常重要的细节是在尝试连接到目标之前正确切换重置引脚。 为此,您可以在目标配置文件上设置以下参数:

    如果您尝试使用SWD,请确保选择设备为CC3220SF_SWD,并相应地设置以下属性:

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔