This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8035万:将TMS320F2.8035万项目从CCS4导入到CCS7时出现的问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/642345/ccs-tms320f28035-issues-importing-tms320f28035-project-from-ccs4-to-ccs7

部件号:TMS320F2.8035万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我必须将旧项目从CCS4迁移到CCS7。 我在添加所需的所有旧工具时遇到了很多问题。 我现在有以下几点:

最后,我遇到了一个无法解决的问题:当尝试安装XDCTools 3.16 .2.32 时,我收到以下错误:

我无法继续,请告诉我我可以做什么。

另一方面,我看到旧工具存在许多向后不兼容问题。 您能否建议一个可与TMS320F2.8035万配合使用的工具列表(具有确切版本)?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我的屏幕截图已消失。 它们是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从CCSv4迁移到CCSv7是一个相当大的步骤。

    XDCTools的3.16 版本相当旧。 也安装了此程序,当我试图让CCSv7发现它时,我得到了与您相同的错误。

    如果您使用SYS/BIOS (TI-RTOS),则当前推荐的软件为:
    TI-RTOS 2.16 software-dl.ti.com/.../index.html

    它包括:
    BIOS_6_45_02_31
    驱动程序_C2000 _2_16_01_13
    UIA_2_00_05_50
    NDK_2_25_00_09

    您可能希望将XDCTools 3.32 与它一起使用。 CCSv7除3.50 外还包括3.32。 用于C2000的TI-RTOS封装也将安装它。

    以下是TI-RTOS 2.16 的发行说明
    software-dl.ti.com/.../release_notes_tirtos_c2000_2_16_01_14.html


    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斯洛

    我要将此信息发送给TI-RTOS团队,以提供更完整的答案。  他们最了解F2.8035万使用哪个版本的软件。

    此致,
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Laszlo,

    您可以使用John指出的TI-RTOS,但我建议您只需获取SYS/BIOS (TI-RTOS中的内核)。 您可以在此处下载: software-dl.ti.com/.../index.html

    只需使用SYS/BIOS,您就可以获得所有C28设备的示例。 用于C2000的TI-RTOS仅包含Concerto器件(C28x+ARM M3)的示例。

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的John和Todd:

    感谢您的回答。 我现在拥有以下工具链:

    它现在给我提供了以下错误:

    发生生成生成文件错误。
    此项目不包含可构建的RTSC配置(.cfg)文件。 为了生成该项目,该项目必须包含一个未从生成中排除的RTSC配置文件。
    构建已停止..

    您能建议如何解决这个问题吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS项目中是否有.cfg文件? 您是否可以像在第二篇文章中那样显示项目属性->常规->产品?

    托德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Todd:

    没有.cfg文件,我导入的CCS4项目中没有任何文件,CCS7也没有生成新文件。
    以下是屏幕截图:

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     抱歉,复制粘贴似乎在编辑器中起作用,但屏幕截图一旦在Web上就会消失。 在这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     现在,在屏幕上,您需要:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在旧项目中使用DSP/BIOS或SYS/BIOS? 旧项目中是否有.tcf文件? 如果是,则需要将该.tcf文件迁移到.cfg文件。 您可以查看此网站以了解差异。 它还包含指向迁移指南的链接。