This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:尝试构建简单测试文件时出错- subdir_rules.mk:9:目标'main.obj&#39的配方;失败-

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/642454/ccs-msp430g2553-error-upon-trying-to-build-simple-test-file---subdir_rules-mk-9-recipe-for-target-main-obj-failed--

部件号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

我目前正在使用CCS v 7.3 和MSP430 Launchpad和MSP430G2553。

我遇到的问题是,当尝试编译指示灯闪烁的示例代码时,它给出了以下错误:

****生成项目Lab3的配置调试****

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
subdir_rules.mk:9: recipe for target 'main.obj' failed
gmake:***[main.obj] Error 1
gmake: target 'all' not remaked, because of errors (错误:目标'all'mk:9)。

****构建已完成**** 

subdir_rules中的信息如下所示,我突出显示了第9行

Shell = cmd.exe

#每个子目录都必须提供生成其贡献的来源的规则
main.obj:../main.c $(GEN_opts)|$(GEN_HDRs)
	@echo 'building file:$<'
	@echo 'invoking: MSP430Compiler'
	"C:16.9 16.9 /ti/ccsv7/tools/ti-CGTT-compiler_Labti_off/bin/clwf=ccuppad/sp-sp-sp_sp-sp-sp_sp-sp_sp-sp-sp_sp-sp_sp-sp-sp_sp-sp-sp-sp-sp-sp-f/sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-mp/sp-g-g-g-g-f/sp-g-sp-g-f-sp-sp-sp-sp-sp-g-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-g- display_error_number --preproc_with _compile --preproc_dependency="main.d_ray"$(GEN_opts__flag)"$<"
	@echo 'finished building:$<'
	@echo '' 

背景介绍-我在2013年有CCS v5,当时运行一些项目时没有问题。

我首先在D Drive中安装了CCS v7,这也是v5曾经存在但我忘记的地方。 因此,我认为这导致了一个问题,我在“控制面板”的“Windows安装程序”部分卸载了CCS v7。

手动删除D驱动器中的CCS v5相关文件,然后将CCS v7重新安装到C驱动器的默认路径中,但似乎没有任何区别。

有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是由互联网安全/防病毒引起的。 我不得不禁用我的,因为它阻止了make文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James,

    您是否能够为make设置排除,或者您是否必须禁用整个功能?

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,您好!

    我没有深入了解,但当我尝试添加例外时,它并没有真正起作用,因为makeXXXX-X.bat文件的数字一直在变化,因此Comodo认为它是一个不同的文件/应用程序。

    我将进一步了解一下排除列表是否更可自定义,但目前我只是一次禁用60分钟。 不是真的打扰我。