请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430G2553 工具/软件:Code Composer Studio
我目前正在使用CCS v 7.3 和MSP430 Launchpad和MSP430G2553。
我遇到的问题是,当尝试编译指示灯闪烁的示例代码时,它给出了以下错误:
****生成项目Lab3的配置调试**** "C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O subdir_rules.mk:9: recipe for target 'main.obj' failed gmake:***[main.obj] Error 1 gmake: target 'all' not remaked, because of errors (错误:目标'all'mk:9)。 ****构建已完成****
subdir_rules中的信息如下所示,我突出显示了第9行
Shell = cmd.exe
#每个子目录都必须提供生成其贡献的来源的规则
main.obj:../main.c $(GEN_opts)|$(GEN_HDRs)
@echo 'building file:$<'
@echo 'invoking: MSP430Compiler'
"C:16.9 16.9 /ti/ccsv7/tools/ti-CGTT-compiler_Labti_off/bin/clwf=ccuppad/sp-sp-sp_sp-sp-sp_sp-sp_sp-sp-sp_sp-sp_sp-sp-sp_sp-sp-sp-sp-sp-sp-f/sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-mp/sp-g-g-g-g-f/sp-g-sp-g-f-sp-sp-sp-sp-sp-g-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-sp-g- display_error_number --preproc_with _compile --preproc_dependency="main.d_ray"$(GEN_opts__flag)"$<"
@echo 'finished building:$<'
@echo ''
背景介绍-我在2013年有CCS v5,当时运行一些项目时没有问题。
我首先在D Drive中安装了CCS v7,这也是v5曾经存在但我忘记的地方。 因此,我认为这导致了一个问题,我在“控制面板”的“Windows安装程序”部分卸载了CCS v7。
手动删除D驱动器中的CCS v5相关文件,然后将CCS v7重新安装到C驱动器的默认路径中,但似乎没有任何区别。
有什么想法?