This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F-Q1:Docker容器中的开发环境

Guru**** 2605765 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/630741/ccs-cc2640r2f-q1-development-environment-in-docker-container

部件号:CC2640R2F-Q1
主题中讨论的其他部件:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

您好,论坛:

我正在尝试使用gcc / gdb设置Docker环境,以便为cc2640开发固件。 首先,我很好奇是否有人做过这件事,以及是否有人能帮助我朝着正确的方向前进。 我需要在SDK方面安装什么,使用gdb设置调试以执行基本BLE应用程序。

我真的希望能够使用特定版本的工具设置Docker映像,然后将包含我的项目文件的文件夹映射到此容器中。 这样,无论主机操作系统如何,在新计算机上设置开发环境都非常容易,而且可以很好地控制正在使用的版本和工具。

此致

Jonas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonas,

    这种请求很少出现,但不幸的是,我们没有Docker容器和CCS的经验-上次我尝试时,我被绕过其他项目,永远无法完成我的工作。

    希望其他开发人员能够提出建议。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rafael:

    好的,评估此功能的另一种方法是,是否可以仅使用gcc工具链和BLE SDK库来构建应用程序,或者是否需要CCS来使用这些芯片执行任何BLE工作?

    我想如果答案是肯定的,至少可以有一个经过文档化的设置。


    此致
    Jonas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonas,

    >>好的,另一种评估其可用性的方法是,是否可以只使用gcc工具链和BLE SDK库来构建应用程序,或者是否需要CCS来使用这些芯片执行任何BLE工作?

    理论上,任何SDK项目都可以从命令行构建。 但是,实际上,开发人员必须将所有软件包和依赖项正确配置到shell脚本或makefile中。 但是,这很容易"记录"它。

    此致,
    拉斐尔