请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2640R2F-Q1 主题中讨论的其他部件:CC2640
工具/软件:Code Composer Studio
您好,论坛:
我正在尝试使用gcc / gdb设置Docker环境,以便为cc2640开发固件。 首先,我很好奇是否有人做过这件事,以及是否有人能帮助我朝着正确的方向前进。 我需要在SDK方面安装什么,使用gdb设置调试以执行基本BLE应用程序。
我真的希望能够使用特定版本的工具设置Docker映像,然后将包含我的项目文件的文件夹映射到此容器中。 这样,无论主机操作系统如何,在新计算机上设置开发环境都非常容易,而且可以很好地控制正在使用的版本和工具。
此致
Jonas