请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CCStudio 主题中讨论的其他部件:CC3220SF-LAUNCHXL
工具/软件:Code Composer Studio
我创建了一个CCS7项目,它在CC3220SF-LAUNCHXL上编译和运行。
我想在MSP-EXP432P401上运行相同的程序。
我已经将所有特定于任何特定微控制器的代码都放入了单独的文件中,这些文件可以在不同的配置中轻松包括或排除。
但是,我只能选择ARM系列器件,而不能选择MSP432系列(两者都是从不同的项目安装和工作)。
是否有任何方法可以在一种配置中使用ARM,在另一种配置中使用MSP432,或者必须为每种配置创建单独的项目?