This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:使用不同的设备系列创建新配置

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/631001/ccs-ccstudio-creating-a-new-configuration-with-a-different-device-family

部件号:CCStudio
主题中讨论的其他部件:CC3220SF-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

我创建了一个CCS7项目,它在CC3220SF-LAUNCHXL上编译和运行。

我想在MSP-EXP432P401上运行相同的程序。

我已经将所有特定于任何特定微控制器的代码都放入了单独的文件中,这些文件可以在不同的配置中轻松包括或排除。

但是,我只能选择ARM系列器件,而不能选择MSP432系列(两者都是从不同的项目安装和工作)。

是否有任何方法可以在一种配置中使用ARM,在另一种配置中使用MSP432,或者必须为每种配置创建单独的项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:
    单个项目的构建配置必须适用于同一个系列。 MSP432似乎拥有独立于ARM系列的自己的系列(MSP432)-
    尽管MSP432基于ARM内核。 因此,尽管MSP432和CC3220都是基于ARM cortex-M4的内核,但它们被分类为不同的系列,因此您无法拥有一个同时支持这两种内核的项目。

    我不确定为什么会这样。 我需要做更多的调查。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  这回答了我的问题。  虽然能够在处理器系列之间切换是一种"很好的"功能,但我确信有一些原因会使这种操作变得棘手。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将正式请求将MSP432列入ARM器件列表。 这样做是合乎逻辑的。 但是,我目前还没有任何时间表来说明何时可以实施