“线程:SysBIOS”中讨论的其它部件,
工具/软件:Code Composer Studio
早上好,
我目前正在尝试完成SDK_USERS_guide,在按照“用于xWR16xx的3.3 捕获演示”一节进行操作时遇到一些CCS问题。 按照存储器捕获过程中的步骤(第5点),介绍如何将CCS连接到主板。 我成功加载了Cortex_R4和C674x_0的符号文件,但是我遇到了一些问题,无法按照后续步骤操作。 当我尝试在CCS的调试窗口中连接目标时,我收到一些与程序找不到的文件相关的错误,例如:
在"/opt/ti/bios_6_52_00_12/packages/ti/SysBIOS/famili/c64p/hwi.c"中找不到源文件
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。
下面是我获得的CCS窗口的屏幕截图。
我真的不知道可能是什么问题。 我正在尝试查找提及的文件并为程序找到它们,但我尚未管理...有什么帮助?