This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:没有一个项目在列表中有调试配置-甚至没有示例!

Guru**** 2606375 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/630898/ccs-cc3200-none-of-the-projects-have-a-debug-configuration-in-the-list----not-even-examples

部件号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在CC3200上工作了一段时间,现在是在CCS (版本7)和CC3200 SDK版本1.3 上工作,我在其他平台(TMS570)上工作了一段时间,现在又在cc3200上工作了。 奇怪的是,当我现在导入项目时,我的项目(包括SDK中的示例)中没有一个在列表中有“调试”配置。 我以前有过这种情况,但不知道为什么它突然消失了。  我检查了目标配置属性,发现调试配置确实存在。 不知道如何处理这种情况。 请帮助。

此致,

Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHANKARNARAYAN PS 说:
    当我现在导入项目时,我的项目(包括SDK中的示例)列表中没有调试配置。[/QUOT]

    我看了CC3200 SDK中的几个示例,我还看到它们只具有“发行版”配置。 因此,这不是您的环境,而是示例项目的设置方式。