This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:更多'帮助说明'有助于清楚地解释工作空间和项目克隆,复制和移动的最佳做法

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/630413/ccs-more-help-description-would-be-useful-to-clearly-explain-what-are-the-best-practices-for-workspace-and-project-cloning-copying-and-moving

主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

以下是我的意见。

因为我看到同样类型的问题出现了多年, 与CCStudio的不断改进的修订相关,我可以得出结论,明确需要一个简明的文档,该文档提供了如何克隆CCSStudio Eclipse工作区或CCStudio Eclipse项目的说明列表,用于:

- 一个用户

-同一台Windows计算机上的不同用户,包括与Windows操作系统相关的复杂问题

-不同机器上的不同显影剂

对于如何在工作空间内处理项目似乎有太多的混淆,解决方案通常是重新安装工作空间或项目,或整个CCStudio,这是一种变通办法/

此外,使用CCStudio本身的帮助系统,可以轻松找到工作区/项目/文件夹/源代码关系的清晰说明,更重要的是,还可以找到限制。

例如,workspace文件夹不应该与项目文件夹重叠的事实既不明显也不直观,而且有许多开发人员反复遇到相同的问题。

更多的解释将会对更好地利用CCStudio这一出色工具进行开发有很大帮助。