工具/软件:Code Composer Studio
以下是我的意见。
因为我看到同样类型的问题出现了多年, 与CCStudio的不断改进的修订相关,我可以得出结论,明确需要一个简明的文档,该文档提供了如何克隆CCSStudio Eclipse工作区或CCStudio Eclipse项目的说明列表,用于:
- 一个用户
-同一台Windows计算机上的不同用户,包括与Windows操作系统相关的复杂问题
-不同机器上的不同显影剂
对于如何在工作空间内处理项目似乎有太多的混淆,解决方案通常是重新安装工作空间或项目,或整个CCStudio,这是一种变通办法/
此外,使用CCStudio本身的帮助系统,可以轻松找到工作区/项目/文件夹/源代码关系的清晰说明,更重要的是,还可以找到限制。
例如,workspace文件夹不应该与项目文件夹重叠的事实既不明显也不直观,而且有许多开发人员反复遇到相同的问题。
更多的解释将会对更好地利用CCStudio这一出色工具进行开发有很大帮助。