This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8701EVM:kwinject

Guru**** 2899340 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8701EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/641956/ccs-drv8701evm-kwinject

部件号:DRV8701EVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在尝试修改DRV8701EVM代码,但它无法编译。

我收到以下错误:

无法运行程序"kwinject":启动失败

错误:在路径中找不到程序"kwinject"

有什么想法?

谢谢!

伊泰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    更详细的信息将会有帮助。

    您使用的CCS的确切版本是什么?
    发生错误时,您采取了什么措施?
    发生错误时,您能否提供CCS环境的屏幕截图?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    我正在使用CSS版本:7.3 .0.0.0019万。
    在构建时失败。
    这是我在控制台上获得的内容:


    ****为1.0 v构建配置调试****

    kwinject -u -o C:/Users/Itay-Home/Workspace_v7/DRV8701EVM_firmware_v 1.0 v/kwinject.out C:/ti/ccsv7/utils/bin/gmake -k all

    kwinject -u -o C:/Users/Itay-Home/Workspace_v7/DRV8701EVM_firmware_v 1.0 v/kwinject.out C:/ti/ccsv7/utils/bin/gmake -k all
    无法运行程序"kwinject":启动失败

    错误:在路径中找不到程序"kwinject"
    1.0 \Office\Windows\Windows\Apps\Windows\Windows\Windows\Windows\Office\Windows\Apps\Windows\Office\Windows\Office\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Aproy\Windows\Aproy\Office\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Aproy\Windows\Apps\Windows\Windows\Windows\Windows\Aproome\Windows\Aproy\Windows\Aproy\

    错误:在路径中找不到程序"kwinject"

    1.0 \Office\Windows\Windows\Apps\Windows\Windows\Windows\Windows\Office\Windows\Apps\Windows\Office\Windows\Office\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Aproy\Windows\Aproy\Office\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Windows\Aproy\Windows\Apps\Windows\Windows\Windows\Windows\Aproome\Windows\Aproy\Windows\Aproy\

    ****构建已完成****

    谢谢!

    伊泰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    kwinject是一些klocwork实用程序。 看起来这是一些自定义构建环境,而不是典型的CCS环境。 由于您的系统路径中没有实用程序的路径,IT抱怨无法找到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    我正在使用DRV8701EVM页面(slvc615)中的示例。
    它是否应该开箱即用CCS?

    谢谢!

    伊泰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于示例。 一些示例的依赖性比CCS多。 您指的是什么具体示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我正在使用此链接: www.ti.com/.../slvc615
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Itay Cohen67"]I正在使用 DRV8701EVM 页面(slvc615)中的示例。
    它不应该开箱即用CCS?查看 DRV8701EVM_firmware_v 1.0 的项目属性时,显示已指定运行 Klocwork kwinject程序的自定义生成命令。

    我不使用 Klocwork,但认为 只有在使用 Klocwork执行程序的静态分析时才需要kwinject。

    如果您在项目属性上勾选“使用默认生成命令”选项,则可以在不需要 kwinject的情况下生成项目。

     《DRV8701评估模块用户指南   》没有提到kwinject,也不清楚为什么它保留在DRV8701EVM-firmware_v 1.0 项目的build命令中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很好。

    现在我可以进行调试。

    非常感谢,

    Itay Cohen