Other Parts Discussed in Thread: DRV8701EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8701EVM 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在尝试修改DRV8701EVM代码,但它无法编译。
我收到以下错误:
无法运行程序"kwinject":启动失败
错误:在路径中找不到程序"kwinject"
有什么想法?
谢谢!
伊泰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701EVM
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在尝试修改DRV8701EVM代码,但它无法编译。
我收到以下错误:
无法运行程序"kwinject":启动失败
错误:在路径中找不到程序"kwinject"
有什么想法?
谢谢!
伊泰
[报价用户="Itay Cohen67"]I正在使用 DRV8701EVM 页面(slvc615)中的示例。
它不应该开箱即用CCS?查看 DRV8701EVM_firmware_v 1.0 的项目属性时,显示已指定运行 Klocwork kwinject程序的自定义生成命令。
我不使用 Klocwork,但认为 只有在使用 Klocwork执行程序的静态分析时才需要kwinject。
如果您在项目属性上勾选“使用默认生成命令”选项,则可以在不需要 kwinject的情况下生成项目。
《DRV8701评估模块用户指南 》没有提到kwinject,也不清楚为什么它保留在DRV8701EVM-firmware_v 1.0 项目的build命令中。