This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129XNCZAD:CCS命令行构建提供和内部错误,指出"调试\.metadata为只读"

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/638974/ccs-tm4c129xnczad-ccs-command-line-build-gives-and-internal-error-saying-debug-metadata-is-read-only

部件号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用以下命令从命令行创建生成。

eclipsec -noSplash -data "C:\Nikhil\2017\UIS_Code\Trunk_11_Nov_2017\充电 器2017 器_UIS"-application com.ti.ccstudio.apps.projectBuild -ccs.projects充电器_UIS -CCS.Full -CCS.Configuration调试

下面是我在构建过程中遇到的错误:

但是,同一个命令在其他项目上成功运行。

我还可以在同一工作区/项目中通过GUI构建应用程序。

工具版本:

代码编辑器工作室版本:6.1 .1.0.0022万

请提供建议。

谢谢!

-Nikhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nikhilesh,
    您的屏幕截图未发布。 您可以尝试再次上传吗?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到的第一个问题是其中一个参数无效。

    [报价用户="Nikhilesh Sagger"] eclipsec -noSplash -data "C:\Nikhil\2017\UIS_Code\Trunk_11_Nov_2017\充电 器2017 器_UIS"-application com.ti.ccstudio.apps.projectBuild-ccs.projects充电器_UIS -CCS.Full -CCS.configuration Debug

    我相信您打算使用:

    eclipsec -noSplash -data "C:\Nikhil\2017\UIS_Code\Trunk_11_Nov_2017\充电 器2017 器_UIS"-application com.ti.ccstudio.apps.projectBuild-ccs.projects充电器_UIS  -CCS.buildType Full -CCS.configuration Debug

    但是,从您上次的屏幕截图来看,我认为这不是错误的原始原因。 工作区文件夹的位置似乎错误。 但我看不到命令语法有任何错误。 是否可以删除工作区文件夹路径周围的引号?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉回复延迟。
    确实解决了问题。

    我观察到的另一件事是,我尝试在命令行中生成项目,该项目是使用CCS GUI导入的,当我在命令行中导入项目时,它解决了问题。