This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-MSP:(重新)安装错误"使用中的配置文件"

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/639752/ccs-ccstudio-msp-re-install-error-profile-in-use

部件号:CCStudio-MSP

工具/软件:Code Composer Studio

我安装了CCS V 7以与TI-RTOS配合使用,但XDC工具出现版本错误 -我不知道如何解决如此未安装的V7并恢复到V6

我正在使用MSP430F5529LP板。 直到昨天CCS V6还能正常工作,但是……

V6现在出现错误-

我尝试重新设计现有的示例项目,并获得:

目前尚未安装用于MSP43x' v 2.20 .0.06 的产品'TI-RTOS,也没有兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。  "

所以我尝试重新发现并重新安装产品。

此过程发现了4个版本的xdctools,但是当我尝试安装时,我收到错误"profile in use"(配置文件正在使用)

我似乎也丢失了TI-RTOS,资源管理器只会将其卸载而不是重新安装,因此它变得很混乱。

所以我的CCS V6也坏了。

我希望有一个简单的方法来解决这一问题,以便我能够向前迈进。

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ted,

    Ted Finch 说:
    我安装了CCS V 7以与 TI-RTOS配合使用 ,但XDC工具出现版本错误 -我不知道如何解决如此未安装的V7并恢复到V6

    我假设您离开了v6,将CCSv7安装到一个新位置,然后在返回到现有v6安装之前将其卸载

    您使用的是哪一个CCSv6版本?

    Ted Finch 说:
    我似乎也丢失 了TI-RTOS ,资源管理器将只提供卸载,而不是重新安装,因此它变得混乱。

    如果您使用的是6.2 ,您是指新的基于云的资源管理器还是传统的资源管理器?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我没有收到您的回复,我假设您能够解决您的问题。 如果不是,请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题)。

    谢谢!
    KI