请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CCStudio-MSP 工具/软件:Code Composer Studio
我安装了CCS V 7以与TI-RTOS配合使用,但XDC工具出现版本错误 -我不知道如何解决如此未安装的V7并恢复到V6
我正在使用MSP430F5529LP板。 直到昨天CCS V6还能正常工作,但是……
V6现在出现错误-
我尝试重新设计现有的示例项目,并获得:
目前尚未安装用于MSP43x' v 2.20 .0.06 的产品'TI-RTOS,也没有兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。 "
所以我尝试重新发现并重新安装产品。
此过程发现了4个版本的xdctools,但是当我尝试安装时,我收到错误"profile in use"(配置文件正在使用)
我似乎也丢失了TI-RTOS,资源管理器只会将其卸载而不是重新安装,因此它变得很混乱。
所以我的CCS V6也坏了。
我希望有一个简单的方法来解决这一问题,以便我能够向前迈进。
TED