工具/软件:Code Composer Studio
大家好,我正在使用F2.8379万D Launchpad,并按照实验示例(C2000 MCU 1天研讨会)的学员指南进行操作。 我已按照课程指南的要求完成安装,并已成功完成实验1,2和3。 我面临的问题是在实验4中,我无法导入项目cpu01。
以下是学员指南中的步骤:
项目->导入CCS项目。
“Import CCS Eclipse Projects”(导入CCS Eclipse项目)窗口将打开,然后单击Browse…(浏览…) 在“选择搜索目录”框旁边。
导航至:C:\F2837xD\Labs\Lab4,然后单击OK (确定)。
这两个项目都将出现在“已发现项目”窗口中。 单击全选,然后单击完成以导入项目。
我已按照这些步骤操作,但项目Lab4_cpu01未出现在“发现项目”窗口中。 仅显示Lab4_cpu02。 我尝试单独添加Lab4_cpu01,但它仍然不会显示在窗口中。 有人能帮我理解为什么我无法添加项目,即使我已经下载了这些文件,也可以查看它吗,以及可以采取哪些措施来解决此问题。 感谢你的时间和帮助。