This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:无法导入CCS项目-示例项目

Guru**** 2605775 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/629412/ccs-tms320f28379d-unable-to-import-ccs-project---example-project

部件号:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我正在使用F2.8379万D Launchpad,并按照实验示例(C2000 MCU 1天研讨会)的学员指南进行操作。 我已按照课程指南的要求完成安装,并已成功完成实验1,2和3。  我面临的问题是在实验4中,我无法导入项目cpu01。  

以下是学员指南中的步骤:

 项目->导入CCS项目。  

“Import CCS Eclipse Projects”(导入CCS Eclipse项目)窗口将打开,然后单击Browse…(浏览…) 在“选择搜索目录”框旁边。  

导航至:C:\F2837xD\Labs\Lab4,然后单击OK (确定)。

这两个项目都将出现在“已发现项目”窗口中。  单击全选,然后单击完成以导入项目。

我已按照这些步骤操作,但项目Lab4_cpu01未出现在“发现项目”窗口中。 仅显示Lab4_cpu02。 我尝试单独添加Lab4_cpu01,但它仍然不会显示在窗口中。 有人能帮我理解为什么我无法添加项目,即使我已经下载了这些文件,也可以查看它吗,以及可以采取哪些措施来解决此问题。 感谢你的时间和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    是否确定未将lab4_cpu01导入并复制到工作空间,然后将其删除? 尝试创建新的CCS工作区。
    我从这里(processors.wiki.ti.com/.../C2000_One-Day_Workshop)下载了最新的实验, 并将其导入到CCSv7中,没有任何问题。

    确保至少安装了编译器15.12 .3.LTS或更新版本。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    感谢您的回复。 我尚未删除该文件,而且我也在使用CCSv7。 定期搜索时,我可以在同一位置查看文件。 但当我尝试导入它时,Lab4_cpu01不会显示在“发现的项目”窗口中。 您是否认为还有其他问题。 谢谢你。

    此致,

    Anjali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anjali

    您是否尝试创建新工作区?

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris,

    是的,我尝试过,但没有任何改变。 面临相同的问题。

    此致,
    Anjali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anjali

    好的,尝试重新下载最新的实验,看看是否有什么不同。 我将移动此职位,以便CCS专家参与。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anjali

    我也不能再现这个问题。 我还可以将这两个项目导入到CCS 7.3 中,而不会出现任何问题。

    正如Chris所建议的,我会再次尝试下载Labs zip文件,甚至可能会将其解压到其他目录并再次尝试导入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Chris。 我将尝试一下。

    此致,
    Anjali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。