This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:C2000Ware DigitalPower don'不在资源管理器中显示

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, POWERSUITE, CONTROLSUITE, TIDM-1007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/640382/ccs-c2000ware-digitalpower-sdk-c2000ware-digitalpower-don-t-show-in-resource-explorer

部件号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
主题中讨论的其他部件:C2000WAREPowerSuitecontrolSUITETIDM-1007

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我设置 了C2000Ware_DigitalPower_SDK_1_00_00_00,它不会显示在资源浏览器中(无论是传统的还是新的)。 一个重要的问题是新资源资源管理器无法连接到Internet,并且根本不显示任何已安装的项目。

我使用CCS 7.2 .0.0.0013万。 Windows 7 x64。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Igor,

    通常,C2000Ware应始终显示在资源管理器中(而不是传统资源管理器)。

    它应列在软件下,如果它已在本地安装,名称旁边的图标上将出现一个绿色箭头。

    要进行安装,您可以选择套件,然后单击下载按钮并选择"下载和安装"

    听起来您的资源管理器在连接到Internet时出现问题。  如果是这种情况,则不会显示任何软件包。  它需要连接并下载软件包的元数据才能浏览它们。

    CCS是否能够访问互联网?  如果您转至"视图"菜单并选择CCS App Center,将会发生什么情况。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    我在工作中使用代码编辑器工作室。 存在代理。 我设置作曲家以使用代理。 关于CCS应用程序中心,我现在不能说(我不在工作), 但今天我通过互联网更新了一些Code Composer Studio组件(它只是向我介绍更新,我按更新)。 所以我想Code Composer Studio可以访问Internet。

    现在,我在家中安装了带有C2000Ware DigitalPower SDK的Code Composer Studio。 资源管理器现在工作。 但仍然没有任何已安装的产品。 此外,我在软件选项卡中找不到C2000 Ware数字电源,只有C2000 Ware。

    但我的主要问题是,当我想要查看*。cfg文件时,我的PowerSuite选项卡为空。 虽然我在“首选项”->“Code Composer Studio->产品”列表中的已安装产品列表中有“PowerSuite”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来C2000Ware DigitalPower SDK是C2000Ware的一个超集。  我怀疑它不包含显示资源资源管理器中所有内容的完整元数据。  我将与交付团队核实并回复给您。  我今天只带了一台Mac,所以我无法安装此SDK,因为数字电源版本看起来只是Windows版本。

    在打开.cfg文件时,我可以为您提供帮助。

    正确,这与缺少的GUI Composer Runtime有关。 请让客户从CCS应用程序中心将GC v1 Runtime安装到CCSv7中。

    如果仅此一项不能解决问题,请让他们也按照以下步骤安装GMF运行时:

    1. 转至“应用程序中心”并安装GUI Composer Runtime
    2. 完成后,请尝试右键单击.cfg文件,然后选择Open with (打开方式)-> XGConf

    如果仍然不起作用,则:

    • 转至菜单帮助->安装新软件
    • 单击添加以添加要检查的更新站点
    • 将Name (名称)添加为"GMF Runtime (GMF运行时)",将Location (位置)添加 为http://download.eclipse.org/releases/neon/
    • 在筛选器文本框中,键入GMF,然后选择显示的所有GMF组件,然后继续安装

    尝试使用Open with (打开方式)-> XGConf再次打开

    一旦以这种方式打开,它将记住并在下次进行。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想让您知道数字电源SDK现在位于资源管理器中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Igor,

    您的最后一个回复似乎已从论坛中消失。  我收到了电子邮件通知,但在该线程中看不到。  我将在此处发布我收到的内容,今天将查看:

    下面是我想弄清楚的。

    我安装了CCS 6.1 .3.0.0033万 和CCS  7.2 .0.0.0013万。在家里我还安装了7.4 .0 Release Candidate 1 (因为只有Web安装程序,在工作中我无法下载太多)。

    CCS 6.1 .3。
    在CCS应用程序中心,我只找到了GUI Composer (没有独立运行时)并安装了它。 之后,一些具有 PowerSuite 功能的项目开始工作。  PowerSuite 选项卡上出现方案和控件。

    CCS 7.2 .0。 CCS应用程序中心 此版本包含在GUI运行时1.0 v中。 我安装了它。 这没有什么帮助。 然后,我尝试安装 GMF Runtime,就像你写的那样。   http://download.eclipse.org/releases/neon/ CCS找不到任何内容。 我在这里找到了另一个GMF Runtime链接(www.eclipse.org/.../downloads.php)  

    (http://www.ti.com/tool/tidm-1007).This项目未导入到CCS 6.1 Tm3 (也不是6.2 .0),并显示错误“unsupported (or unrecognized device)”“null”。 在 PowerSuite上运行良好 的项目是来自ConstellSuite。

    在数据表 (http://www.ti.com/lit/pdf/tidud61)中,没有第13页,有“建议安装CCS ...  版本7.4 或更高版本”。

    无论如何,目前我没有CCS 7.x处理任何使用 PowerSuite的项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很惊讶地看到7.4 的引用,因为它直到月底才发布。

    7.4 测试

    • 已从TI.com安装数字电源SDK
    • 已安装7.4 分离候选版本
    • 当我启动CCSDK时,它发现了7.4 并提示我重新启动
    • 打开资源资源管理器,它表示正在导入SDK (基本上是为其下载元数据)
    • 用户指南提到从App Center安装GUI Composer运行时。  但是,我认为应用程序中心尚未启用7.4。  这通常发生在产品发布之前。
    • 我还尝试从资源管理器导入PowerSuite示例,它抱怨需要3.31 版本XDCTools。

    简而言之,我认为用户指南中提到7.4 的时机尚不成熟。  我将切换到7.3 并尝试该顺序,然后发布我的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,John。 我写这些答案时真的有一些粘附(用编辑器粘附),所以我将其删除。 感谢维修。

    在工作中,有代理,Code Composer Studio 7.3 可以下载更新,但CCS应用程序中心有时不工作,资源管理器根本不工作。 不知道为什么。
    但在家庭中,它可以连接,并且数字电源SDK现在已在产品列表中。 它也与CCS 7.3 和7.4 有关。

    总结:
    现在我有CCS 6.1 SUITE。3其中,带有controlSUITE解决方案适配器示例的.cfg PowerSuite模式运行良好。
    CCS 7.x都不能与这些示例一起使用。 (安装了GUI运行时和GMF运行时)。

    以及C2000Ware Digital Power SDK中的项目。 可能是它不应该工作,也可能是因为它过早(如指南)?
    一般而言-数字电源SDK并不是什么大问题。 它可以等待。

    在租用时,我已经有controlSUITE的工作示例。

    P.S.,我 想知道你会得到什么结果。 数字电源SDK的示例是一回事,但controlSUITE的示例是否适用于CCC 7.3 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够让7.4 正常工作。  团队必须为该发布候选启用App Center。  

    7.4 步骤

    1. 已从TI.com安装数字电源SDK
    2. 已安装CCSv4发行候选
    3. 下载XDCTools 3.31 并将其安装在C:\ti中(基本上只打开zip文件并将文件夹拖到此处)。  下载链接在此处: http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc/3_31_03_43/index_FDS.html
    4. 打开CCS。  它将发现SDK和XDCTools。  重新启动CCS。
    5. 重新启动后,打开App Center,单击右侧的第一个More (更多)按钮,然后选择GUI Composer v1运行时并进行安装。  这还需要重新启动CCS。
    6. 打开资源管理器。  它将为SDK安装一些数据(需要为此连接)。
    7. 然后,我可以从SDK导入一个示例。  将自动打开main.cfg文件的GUI编辑器。

    遗憾的是,步骤5和6要求CCS能够连接到互联网,这听起来像是您在工作时遇到的问题。  我怀疑您可以通过对第一个重新启动说“否”,然后在安装GUI Composer运行时后重新启动来解决所有问题,从而消除其中一次重新启动。  我将检查是否有方法将GUI Composer运行时和元数据置于CCS之外,并将其放入以解决您在工作中遇到的代理问题。

    但是,即使我们完成了所有这些,我认为您仍会遇到问题,因为我在SDK安装中查看时,没有.metadata文件夹。  因此,在使用Rex时,它将依赖于能够从云访问它,以便能够使用Solution Adapter,Compensation Designer等工具...  我现在正在与SDK团队讨论此问题。  

    我以前使用过7.3 中的controlSUITE。  为了导入示例,我使用了Resource Explorer Classic或Project Import工具。 controlSUITE不能与新的Resource Explorer集成(替换的C2000Ware可以)。  我刚刚导入并以这种方式在7.4 /3中构建了几个项目。  在Resource Explorer Classic中,我进入了controlSUITE -> English -> PowerSuite -> Development Kits -> Digital Power BoosterPack -> Example项目。  我可以在这里很好地导入这些示例。  如果有一个问题不能为您提供,我可以尝试其他一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试重新安装7.4 并执行您的步骤,但数字电源SDK除外,我不会重新安装。
    我在n:/ti/ccs74中安装了CCS 7.4 ,但在N:\ti\c2000中安装了Ditigal Power SDK。
    在首次启动时,CCS找到SDK,然后安装GUI Composer Runtime v1。 不幸的是,没有任何变化。
    当我导入项目时(例如voltageSourceInverterLCFltr),加载cfg文件的过程正在启动。 然后出现PowerSuite选项卡,我可以看到"正在加载查看器"标签,垂直滚动条出现,然后消失。 并且保持空白。 与controlSUITE中的项目的行为相同。
    可能会影响:我使用Windows 7,x86。 Windows 7,x64在工作。
    对于实验,我可以将所有内容安装到驱动器C:\和同一目录中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为问题是一些例子所特有的。  我需要与其他人循环。

    如果我导入您提到的示例,我会看到以下内容:

    我相信这就是你们所看到的。

    如果我导入降压VMC示例,我会看到以下内容:

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Igor,

    您能否确认您看到的内容与我上一篇文章中的第一个屏幕截图匹配。

    今天对我来说,我也能让这些项目正常运行。  我唯一不同的做法是:

    • 在CCS中,我进入窗口->首选项。  然后在左侧的树中选择了Code Composer Studio -> Grace。  然后选中右侧的复选框以启用开发者功能。  基本上是尝试启用一些调试功能以找出发生的情况。
    • 我做的另一件事是在任务管理器中终止jxbrowser。  我遇到CCS问题,不得不将其杀死。  当我看到jxbrowser正在运行时,我也杀死了它。  在我重新启动CCS后,这些示例开始为我工作。

    您能否尝试这些操作?  我需要了解正在发生的事情,因为它不能以可接受的方式工作。  

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,是的,我确认。

    这是我的屏幕:

    我尝试了您关于Grace和jxbrowser的建议,但它没有帮助。
    另外,我发现另一个线程存在相同的问题(链接)。 他们建议在系统中将英语设置为默认值。 这对我也没有帮助。

    但是,现在它在CCS 6.x中工作,因此它不是紧急的。
    附注:我以前的回答又消失了。 这个答案是对它的简短改写。 :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些论坛的行为似乎很奇怪。 我的一个回复也丢失了。

    如果您启用了"启用宽限开发者功能"选项,您可以尝试右键单击PowerSuite蓝色栏并选择复制URL到剪贴板。 如果您将其粘贴到Chrome浏览器中,是否加载正常?

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,不是。 它的工作方式就像在代码编写器工作室中一样。 出现垂直滚动,然后消失。 之后,它只是一个空的空间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在Chrome中按F12键,则会显示调试器。 如果您可以复制控制台窗口的内容并附加到此线程,希望我们可以看到触发该问题的原因。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里。

    Dojo.js:15 [弃用]主线程上的同步XMLHttpRequest已弃用,因为它会对最终用户的体验造成不利影响。 如需更多帮助,请访问 https://xhr.spec.whatwg.org/。
    xHR @ dojo.js:15
    guiComposer.js:198 backplane:Adding watch to:prop:solutionName
    guiComposer.js:198 backplane:Initial ModelBindEnabled = true for id=prop
    guiComposer.js:198 backplane:Adding watch to:splashId:value
    guiComposer.js:198 backplane:Initial ModelBindEnabled = true for id=splashId
    guiComposer.js:198背板:Socket _OnOpen
    guiComposer.js:198 backplane:_send initial message
    guiComposer.js:198背板:发送绑定:{"requestName":"addWidgetBindings","widgetBindings":[{"serverBindName":"backplane.$default_model","options":{"DefaultValue":"rtsc"},{"widgetId":"prop","propertyName":"propertyName":"""""""""""","propertyName","propertyName"
    guiComposer.js:198背板:发送执行操作
    guiComposer.js:198背板:默认绑定Sent
    guiComposer.js:198 backplane:Adding watch to:prop:rtsc_$editor_back
    guiComposer.js:198 backplane:Initial ModelBindEnabled = true for id=prop
    guiComposer.js:198背板:发送绑定:{"requestName":"addWidgetBindings","widgetBindings":[{"widgetId":"prop","propertyName":"rtsc_$editor_back","serverBindName":"rtsc.$editor.back"}]
    guiComposer.js:198 backplane:Adding watch to:prop:rtsc_$editor_forward
    guiComposer.js:198 backplane:Initial ModelBindEnabled = true for id=prop
    guiComposer.js:198背板:发送绑定:{"requestName":"addWidgetBindings","widgetBindings":[{"widgetId":"prop","propertyName":"rtsc_$editor_forward","serverBindName":"rtsc.$editor.forward"}]
    guiComposer.js:198 backplane:Adding watch to:prop:rtsc_$editor_refresh
    guiComposer.js:198 backplane:Initial ModelBindEnabled = true for id=prop
    guiComposer.js:198背板:发送绑定:{"requestName":"addWidgetBindings","widgetBindings":[{"widgetId":"prop","propertyName":"rtsc_$editor_refresh","serverBindName":"rtsc.$editor.refresh"}]
    guiComposer.js:198 backplane:_OnMessage:propertyChange,widget_id=prop,propertyName=solutionName,Value=TIDM1007_TIDM1007_pfc1ph3ilttpL_F28004xCurrent Delay=911007 Delay=91</s>2.8004万
    guiComposer.js:198 backplane:_OnMessage:propertyChange,widget_id=splashId,propertyName=value,value=truecuuidDelay =93
    guiComposer.js:198 backplane:_OnMessage:propertyChange,widget_id=prop,propertyName=rtsc_$editor_back,value=falsec当前 延迟=29
    guiComposer.js:198 backplane:_OnMessage:propertyChange,widget_id=prop,propertyName=rtsc_$editor_forward, Value=falsec当前 延迟=19
    guiComposer.js:198 backplane:_OnMessage:propertyChange,widget_id=prop,propertyName=rtsc_$editor_refresh,value=truecuiduelay=104
    :7272/gc/pfc1ph3ilttpl/main.cfg/devkits.tidm_1007.kit/lib/DaVinci.1007..gc_1_5/WebContent/GC/dijit/resources/NLS/RU/CheckedMultiSelect.js加载资源失败:服务器响应状态为404 (未找到)
    Dojo.js:15错误:脚本错误
    在_f (dojo.js:15)
    at HTMLScriptElement.<anonymous (dojo.js:15)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它显示在Chrome中! 太棒了!

    如您所见:

    ":7272/GC/pfc1ph3ilttpl/main.cfg/devkits.tidm_1007.kit/lib/DaVinci.1007..gc_1_5/WebContent/GC/dijit/resources/NLS/RU/CheckedMultiSelect.js加载资源失败:服务器响应状态为404 (未找到)"

    NLS中没有这样的目录。 js文件就在其中。 我只需创建目录RU并将文件“CheckedMultiSelect”复制到其中。 代码编写器工作室不工作,但镀铬可正常工作)。

    我还附上了log.e2e.ti.com/.../8357.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!

    如果您退出CCS,然后删除工作区中的.jxbrowser文件夹,则还应开始在CCS中工作。

    我们将发布更新的GUI Composer运行时,并对此进行修复。 我相信他们会更改js文件,因此它不需要语言子文件夹。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John,非常感谢。
    CCS 7.3 现在工作。 我在上面写的时候创建了"RU"目录。 和controlSUITE的项目。 上次我尝试了c2000Ware Digital Power SDK中的项目,但它不起作用。
    但当我为CCS 7.4 创建相同的目录"RU"并运行它时。 它有效!
    因此,在TIDM-1007的文档中,信息是正确的,它需要“CCS 7.4 或更高版本”。
    此致,Igor。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它也在CCS 7.3 中工作。
    我删除.jxbrowser文件夹。 现在,c2000Ware数字电源SDK中的项目也可以在CCS 7.3 中运行。