主题中讨论的其他部件:C2000WARE, PowerSuite, controlSUITE, TIDM-1007
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我设置 了C2000Ware_DigitalPower_SDK_1_00_00_00,它不会显示在资源浏览器中(无论是传统的还是新的)。 一个重要的问题是新资源资源管理器无法连接到Internet,并且根本不显示任何已安装的项目。
我使用CCS 7.2 .0.0.0013万。 Windows 7 x64。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我设置 了C2000Ware_DigitalPower_SDK_1_00_00_00,它不会显示在资源浏览器中(无论是传统的还是新的)。 一个重要的问题是新资源资源管理器无法连接到Internet,并且根本不显示任何已安装的项目。
我使用CCS 7.2 .0.0.0013万。 Windows 7 x64。
Igor,
通常,C2000Ware应始终显示在资源管理器中(而不是传统资源管理器)。
它应列在软件下,如果它已在本地安装,名称旁边的图标上将出现一个绿色箭头。
要进行安装,您可以选择套件,然后单击下载按钮并选择"下载和安装"
听起来您的资源管理器在连接到Internet时出现问题。 如果是这种情况,则不会显示任何软件包。 它需要连接并下载软件包的元数据才能浏览它们。
CCS是否能够访问互联网? 如果您转至"视图"菜单并选择CCS App Center,将会发生什么情况。
此致,
John
感谢您的快速回答。
我在工作中使用代码编辑器工作室。 存在代理。 我设置作曲家以使用代理。 关于CCS应用程序中心,我现在不能说(我不在工作), 但今天我通过互联网更新了一些Code Composer Studio组件(它只是向我介绍更新,我按更新)。 所以我想Code Composer Studio可以访问Internet。
现在,我在家中安装了带有C2000Ware DigitalPower SDK的Code Composer Studio。 资源管理器现在工作。 但仍然没有任何已安装的产品。 此外,我在软件选项卡中找不到C2000 Ware数字电源,只有C2000 Ware。
但我的主要问题是,当我想要查看*。cfg文件时,我的PowerSuite选项卡为空。 虽然我在“首选项”->“Code Composer Studio->产品”列表中的已安装产品列表中有“PowerSuite”。
看起来C2000Ware DigitalPower SDK是C2000Ware的一个超集。 我怀疑它不包含显示资源资源管理器中所有内容的完整元数据。 我将与交付团队核实并回复给您。 我今天只带了一台Mac,所以我无法安装此SDK,因为数字电源版本看起来只是Windows版本。
在打开.cfg文件时,我可以为您提供帮助。
正确,这与缺少的GUI Composer Runtime有关。 请让客户从CCS应用程序中心将GC v1 Runtime安装到CCSv7中。
如果仅此一项不能解决问题,请让他们也按照以下步骤安装GMF运行时:
如果仍然不起作用,则:
尝试使用Open with (打开方式)-> XGConf再次打开
一旦以这种方式打开,它将记住并在下次进行。
John
Igor,
您的最后一个回复似乎已从论坛中消失。 我收到了电子邮件通知,但在该线程中看不到。 我将在此处发布我收到的内容,今天将查看:
下面是我想弄清楚的。
我安装了CCS 6.1 .3.0.0033万 和CCS 7.2 .0.0.0013万。在家里我还安装了7.4 .0 Release Candidate 1 (因为只有Web安装程序,在工作中我无法下载太多)。
CCS 6.1 .3。
在CCS应用程序中心,我只找到了GUI Composer (没有独立运行时)并安装了它。 之后,一些具有 PowerSuite 功能的项目开始工作。 PowerSuite 选项卡上出现方案和控件。
CCS 7.2 .0。 CCS应用程序中心 此版本包含在GUI运行时1.0 v中。 我安装了它。 这没有什么帮助。 然后,我尝试安装 GMF Runtime,就像你写的那样。 http://download.eclipse.org/releases/neon/ CCS找不到任何内容。 我在这里找到了另一个GMF Runtime链接(www.eclipse.org/.../downloads.php)
(http://www.ti.com/tool/tidm-1007).This项目未导入到CCS 6.1 3 (也不是6.2 .0),并显示错误“unsupported (or unrecognized device)”“null”。 在 PowerSuite上运行良好 的项目是来自ConstellSuite。
在数据表 (http://www.ti.com/lit/pdf/tidud61)中,没有第13页,有“建议安装CCS ... 版本7.4 或更高版本”。
无论如何,目前我没有CCS 7.x处理任何使用 PowerSuite的项目。
我很惊讶地看到7.4 的引用,因为它直到月底才发布。
7.4 测试
简而言之,我认为用户指南中提到7.4 的时机尚不成熟。 我将切换到7.3 并尝试该顺序,然后发布我的结果。
谢谢,John。 我写这些答案时真的有一些粘附(用编辑器粘附),所以我将其删除。 感谢维修。
在工作中,有代理,Code Composer Studio 7.3 可以下载更新,但CCS应用程序中心有时不工作,资源管理器根本不工作。 不知道为什么。
但在家庭中,它可以连接,并且数字电源SDK现在已在产品列表中。 它也与CCS 7.3 和7.4 有关。
总结:
现在我有CCS 6.1 SUITE。3其中,带有controlSUITE解决方案适配器示例的.cfg PowerSuite模式运行良好。
CCS 7.x都不能与这些示例一起使用。 (安装了GUI运行时和GMF运行时)。
以及C2000Ware Digital Power SDK中的项目。 可能是它不应该工作,也可能是因为它过早(如指南)?
一般而言-数字电源SDK并不是什么大问题。 它可以等待。
在租用时,我已经有controlSUITE的工作示例。
P.S.,我 想知道你会得到什么结果。 数字电源SDK的示例是一回事,但controlSUITE的示例是否适用于CCC 7.3 ?
我能够让7.4 正常工作。 团队必须为该发布候选启用App Center。
7.4 步骤
遗憾的是,步骤5和6要求CCS能够连接到互联网,这听起来像是您在工作时遇到的问题。 我怀疑您可以通过对第一个重新启动说“否”,然后在安装GUI Composer运行时后重新启动来解决所有问题,从而消除其中一次重新启动。 我将检查是否有方法将GUI Composer运行时和元数据置于CCS之外,并将其放入以解决您在工作中遇到的代理问题。
但是,即使我们完成了所有这些,我认为您仍会遇到问题,因为我在SDK安装中查看时,没有.metadata文件夹。 因此,在使用Rex时,它将依赖于能够从云访问它,以便能够使用Solution Adapter,Compensation Designer等工具... 我现在正在与SDK团队讨论此问题。
我以前使用过7.3 中的controlSUITE。 为了导入示例,我使用了Resource Explorer Classic或Project Import工具。 controlSUITE不能与新的Resource Explorer集成(替换的C2000Ware可以)。 我刚刚导入并以这种方式在7.4 /3中构建了几个项目。 在Resource Explorer Classic中,我进入了controlSUITE -> English -> PowerSuite -> Development Kits -> Digital Power BoosterPack -> Example项目。 我可以在这里很好地导入这些示例。 如果有一个问题不能为您提供,我可以尝试其他一些问题。
Igor,
您能否确认您看到的内容与我上一篇文章中的第一个屏幕截图匹配。
今天对我来说,我也能让这些项目正常运行。 我唯一不同的做法是:
您能否尝试这些操作? 我需要了解正在发生的事情,因为它不能以可接受的方式工作。
此致,
John
在这里。
Dojo.js:15 [弃用]主线程上的同步XMLHttpRequest已弃用,因为它会对最终用户的体验造成不利影响。 如需更多帮助,请访问 https://xhr.spec.whatwg.org/。
xHR @ dojo.js:15
guiComposer.js:198 backplane:Adding watch to:prop:solutionName
guiComposer.js:198 backplane:Initial ModelBindEnabled = true for id=prop
guiComposer.js:198 backplane:Adding watch to:splashId:value
guiComposer.js:198 backplane:Initial ModelBindEnabled = true for id=splashId
guiComposer.js:198背板:Socket _OnOpen
guiComposer.js:198 backplane:_send initial message
guiComposer.js:198背板:发送绑定:{"requestName":"addWidgetBindings","widgetBindings":[{"serverBindName":"backplane.$default_model","options":{"DefaultValue":"rtsc"},{"widgetId":"prop","propertyName":"propertyName":"""""""""""","propertyName","propertyName"
guiComposer.js:198背板:发送执行操作
guiComposer.js:198背板:默认绑定Sent
guiComposer.js:198 backplane:Adding watch to:prop:rtsc_$editor_back
guiComposer.js:198 backplane:Initial ModelBindEnabled = true for id=prop
guiComposer.js:198背板:发送绑定:{"requestName":"addWidgetBindings","widgetBindings":[{"widgetId":"prop","propertyName":"rtsc_$editor_back","serverBindName":"rtsc.$editor.back"}]
guiComposer.js:198 backplane:Adding watch to:prop:rtsc_$editor_forward
guiComposer.js:198 backplane:Initial ModelBindEnabled = true for id=prop
guiComposer.js:198背板:发送绑定:{"requestName":"addWidgetBindings","widgetBindings":[{"widgetId":"prop","propertyName":"rtsc_$editor_forward","serverBindName":"rtsc.$editor.forward"}]
guiComposer.js:198 backplane:Adding watch to:prop:rtsc_$editor_refresh
guiComposer.js:198 backplane:Initial ModelBindEnabled = true for id=prop
guiComposer.js:198背板:发送绑定:{"requestName":"addWidgetBindings","widgetBindings":[{"widgetId":"prop","propertyName":"rtsc_$editor_refresh","serverBindName":"rtsc.$editor.refresh"}]
guiComposer.js:198 backplane:_OnMessage:propertyChange,widget_id=prop,propertyName=solutionName,Value=TIDM1007_TIDM1007_pfc1ph3ilttpL_F28004xCurrent Delay=911007 Delay=91</s>2.8004万
guiComposer.js:198 backplane:_OnMessage:propertyChange,widget_id=splashId,propertyName=value,value=truecuuidDelay =93
guiComposer.js:198 backplane:_OnMessage:propertyChange,widget_id=prop,propertyName=rtsc_$editor_back,value=falsec当前 延迟=29
guiComposer.js:198 backplane:_OnMessage:propertyChange,widget_id=prop,propertyName=rtsc_$editor_forward, Value=falsec当前 延迟=19
guiComposer.js:198 backplane:_OnMessage:propertyChange,widget_id=prop,propertyName=rtsc_$editor_refresh,value=truecuiduelay=104
:7272/gc/pfc1ph3ilttpl/main.cfg/devkits.tidm_1007.kit/lib/DaVinci.1007..gc_1_5/WebContent/GC/dijit/resources/NLS/RU/CheckedMultiSelect.js加载资源失败:服务器响应状态为404 (未找到)
Dojo.js:15错误:脚本错误
在_f (dojo.js:15)
at HTMLScriptElement.<anonymous (dojo.js:15)
它显示在Chrome中! 太棒了!
如您所见:
":7272/GC/pfc1ph3ilttpl/main.cfg/devkits.tidm_1007.kit/lib/DaVinci.1007..gc_1_5/WebContent/GC/dijit/resources/NLS/RU/CheckedMultiSelect.js加载资源失败:服务器响应状态为404 (未找到)"
NLS中没有这样的目录。 js文件就在其中。 我只需创建目录RU并将文件“CheckedMultiSelect”复制到其中。 代码编写器工作室不工作,但镀铬可正常工作)。