工具/软件:Code Composer Studio
我遇到连接TIVA启动板时出错的问题。
CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到XDS110失败。 原因可能是一个或多个:未连接XDS110,固件更新无效,XDS110序列号无效或USB电缆故障。 固件和序列号可以使用xdsdfu实用程序进行更新,该实用程序位于安装的.../CDS_base/common/uscif/xds110目录中。 查看 安装的.../CS_base/common/uscif/xds110目录。
在测试连接时 ,我遇到了一个错误。
[开始:Texas Instruments XDS110 USB调试探头_0]
执行以下命令:
%CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddataFilet%-RV -o -S完整性
[结果]
——— [打印主板配置路径名]------------------
C:\Users\Edison\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
TI\2\0\BrdDat testBoard.dat
——— [打印reset-command软件日志文件]------------------
该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
图书馆的构建日期为2017年7月21日。
库的构建时间是'19:36:41'。
库软件包版本为7.0 .48.0。
库组件版本为35.35 .0.0。
控制器不使用可编程FPGA。
硬打开控制器时发生错误。
——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------
此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。
值为'-260'(0xfffffffefc)。
标题为'C_ERR_XDS110_OPEN。
解释如下:
尝试连接到XDS110失败。
原因可能是一个或多个:未连接XDS110,无效
固件更新,XDS110序列号无效或USB故障
电缆。 可以使用更新固件和序列号
xdsdfu实用程序,可在.../CS_base/common/uscif/xds110中找到
安装目录。 在此处查看readme.txt文件
有关说明。
[结束:Texas Instruments XDS110 USB调试探头_0]
我 不理解这个问题。 问题是什么?