This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法连接TIVA c系列启动板

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/630545/ccs-failed-to-connect-tiva-c-series-launchpad

工具/软件:Code Composer Studio

我遇到连接TIVA启动板时出错的问题。

CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-260 @ 0x0)尝试连接到XDS110失败。 原因可能是一个或多个:未连接XDS110,固件更新无效,XDS110序列号无效或USB电缆故障。 固件和序列号可以使用xdsdfu实用程序进行更新,该实用程序位于安装的.../CDS_base/common/uscif/xds110目录中。 查看 安装的.../CS_base/common/uscif/xds110目录。  

在测试连接时 ,我遇到了一个错误。

[开始:Texas Instruments XDS110 USB调试探头_0]

执行以下命令:

%CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddataFilet%-RV -o -S完整性

[结果]


——— [打印主板配置路径名]------------------

C:\Users\Edison\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
TI\2\0\BrdDat testBoard.dat

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
图书馆的构建日期为2017年7月21日。
库的构建时间是'19:36:41'。
库软件包版本为7.0 .48.0。
库组件版本为35.35 .0.0。
控制器不使用可编程FPGA。

硬打开控制器时发生错误。

——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

值为'-260'(0xfffffffefc)。
标题为'C_ERR_XDS110_OPEN。

解释如下:
尝试连接到XDS110失败。
原因可能是一个或多个:未连接XDS110,无效
固件更新,XDS110序列号无效或USB故障
电缆。 可以使用更新固件和序列号
xdsdfu实用程序,可在.../CS_base/common/uscif/xds110中找到
安装目录。 在此处查看readme.txt文件
有关说明。

[结束:Texas Instruments XDS110 USB调试探头_0]

我 不理解这个问题。  问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的CCS版本是版本:7.3 .0.0.0019万。
    我在CCS 6.2 中收到了相同的错误,因此我卸载了它并安装了新版本的7.3 ,但仍然收到错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal Patil 说:
    I Am Getting the Problem to connect TIVA launchpad with an error

    TIVA laumchpad has a "Stellaris In-Circuit Debug Interface",而不是"XDS110"。

    因此,在目标配置中,将Connection设置为“Stellaris在线调试接口”,而不是“德州仪器(TI) XDS110 USB调试探头”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,它解决了我的问题。 谢谢。 非常感谢。  我是TIVA的新用户。 我刚刚开始开发它。 感谢你的帮助。   它为我节省了很多时间。