This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:如何在CCS中设置Blackhawk XDS560v2 STM跟踪(ETM)?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMDSEMUPROTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/640399/ccs-tms570lc4357-how-to-setup-blackhawk-xds560v2-stm-tracing-etm-in-ccs

部件号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他部件: TMDSEMUPROTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,
使用TMS570LC4357和XDS560v2 STM进行ETM跟踪时遇到问题。  

在“Tools (工具)”下输入“PC Trace (PC跟踪)”( XDS560v2 STM无法在某处读取,或在什么位置读取)。  

选择560 V2迹线:  

单击“Start (开始)”时,我将看到以下内容:

进行对话的原因可能是 因为黑鹰无法实现?

但功能描述/代码覆盖功能不起 作用。  




如何设置ETM跟踪?  

此致,
Lars von Wachenfeldt
庞巴迪交通
轨道控制解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lars,

    在Hercules设备上执行跟踪的选项非常有限。

    Hercules设备上的全核心追踪只能使用TMDSEMUPROTRACE执行

    www.ti.com/.../TMDSEMUPROTRACE

    此外,嵌入式跟踪缓冲器(ETB)在Cortex R4/R5设备中不存在,因此无法使用您拥有的XDS560v2 STM调试探头执行PC跟踪(或任何其他类型的跟踪)。 抱歉。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢拉斐尔,
    我们现在订购了Pro Trace。 :)

    此致,
    Lars