请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2650 主题中讨论的其他部分: UNIFLAASH
工具/软件:Code Composer Studio
我有32位计算机和Ubuntu操作系统。 我正在尝试使用XDS110 USB调试探头将代码刷新到cc2650。
我安装了CCS Uniflifliflif_CCS3.4
0
我在尝试连接到设备时收到此信息:
[16:56:01]开始启动会话操作。
[16:56:20] Cortex_M3_0:GEL输出:内存映射初始化完成。
[16:56:20] error >> Cortex_M3_0:Board Reset失败
[16:56:20]操作启动会话已返回。
[16:56:20]已从/root/.ti/ti/0//temptargetconfiguration.ccXML加载目标配置
[16:56:21]设置已清除。