This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:重新分配故障板

Guru**** 2604705 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/629829/ccs-cc2650-failed-board-reaset

部件号:CC2650
主题中讨论的其他部分: UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

我有32位计算机和Ubuntu操作系统。 我正在尝试使用XDS110 USB调试探头将代码刷新到cc2650。  

我安装了CCS Uniflifliflif_CCSTm3.4 Tm0

我在尝试连接到设备时收到此信息:

[16:56:01]开始启动会话操作。
[16:56:20] Cortex_M3_0:GEL输出:内存映射初始化完成。

[16:56:20] error >> Cortex_M3_0:Board Reset失败

[16:56:20]操作启动会话已返回。
[16:56:20]已从/root/.ti/ti/0//temptargetconfiguration.ccXML加载目标配置
[16:56:21]设置已清除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anish,
    请注意,Uniflash (v 4.2 .0)有一个新版本。 您的设备支持此功能。 您使用旧版本的原因是什么?

    您使用的Ubuntu版本是什么?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    我在32位计算机上使用Ubuntu 12.04。

    我下载了CCS uniflash 4.2 版本,它是一个运行文件,使其可执行。

    当我要使用 sudo ./filename.run进行安装时

    命令,它显示错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误是什么? 它是否与libudev相关?
    processors.wiki.ti.com/.../Category:CCS_UniFlash

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误无法执行二进制文件。
    哪里可以找到libudev库。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我建议正确的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要使用Ubuntu 12.04 的32位计算机的CCS uniflash

    请向我提供必要的信息。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉。 是的,您使用的是32位Linux。 这意味着您不能使用UniFlash 4 (仅限64位)。 您必须使用UniFlash 3。

    对于您的UniFlash 3问题,您是否确保安装了以下链接中提到的所有依赖项:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Host_Support_CCSv6

    谢谢
    KI