请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 主题中讨论的其他部件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
你好,下午好
我正在对这所大学进行调查,调试设置有问题,我正在使用F2.8335万 Delfino,我想调试Hello World的示例,但我收到以下错误
初始化仿真器时出错:
(错误-2083 @ 0x0)
无法与调试探测器通信。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。
(仿真软件包7.0 .48.0)
我希望你能帮我。
吉列尔莫