This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS / TMS320F2.8335万:调试配置

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/629637/ccs-tms320f28335-debug-configurations

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你好,下午好  
我正在对这所大学进行调查,调试设置有问题,我正在使用F2.8335万 Delfino,我想调试Hello World的示例,但我收到以下错误

初始化仿真器时出错:
(错误-2083 @ 0x0)
无法与调试探测器通信。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。
(仿真软件包7.0 .48.0)

我希望你能帮我。

吉列尔莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    从这里开始调试: processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chris

    感谢您提供信息。 我可以调试我的程序,但LED不闪烁,您是否知道它是什么?

    吉列尔莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉列尔莫

    要尝试的几件事:
    设置断点并确保代码正在运行
    -检查LED GPIO是否适合您的主板
    -C2000Ware中的参考示例

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris

    感谢您的帮助,我可以运行项目并使LED闪烁,我从实验板套件Delfino开始,必须更改3行命令,即:

    gpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO31 = 0;

    gpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO31 = 1;

    GpioDataRegs.GPATOGLE.bit.GPIO31 = 1;

    通过这些变化,它可以使计划发挥作用。

    很抱歉给您带来不便,但您可以帮助我更改闪烁频率,如果您可以告诉我在哪里可以阅读更多有关实验板套件Delfino和数据表的示例

    很抱歉我的英语不好

    此致

    吉列尔莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉列尔莫

    有关F2833x的更多示例,请下载C2000Ware

    您可以通过调整延迟功能(如果正在使用此功能)或调整闪烁LED的计时器中断来调整LED闪烁。
    请查看包装中的示例,这些示例应该会有所帮助。

    此致
    Chris