This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:导入示例错误

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/638485/ccs-msp432p401r-import-example-error

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件: MSP432WARE

工具/软件:Code Composer Studio

使用资源管理器导入示例时,出现“导入项目时出错。 无法识别设备ID "Cortex M.432P401R"!"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经解决了这个问题。 我下载了MAP432Ware并将其安装在我的计算机上。 CCS (6.2)启动时,它检测到新项目,我单击安装然后重新启动CCS。 现在一切都很好。 非常糟糕的错误消息!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它没有得到解决。 第一次看起来它工作正常,但示例项目不会生成。
    帮助。 请
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,

    此错误通常在 未安装对设备的支持时出现,因此第一个问题是在最初安装CCS时是否选择了MSP432系列设备。 否则,您可以重新运行CCS安装程序并 添加MSP432设备支持。

    请参阅以下两个相关线程:

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/61.5892万/2269554#2269554</s>226.9554万 226.9554万

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/59.4781万/2186361#2186361</s>218.6361万 218.6361万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,但这不是问题,因为我可以为MSP432P401R创建一个新项目,并且已经有几个项目在运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在是在导入时还是在构建时出现错误?

    如果需要导入时间,请告知我们您正在资源管理器中导入的具体示例,如果可能,请提供错误的屏幕截图。
    如果错误发生在生成时,请将CCS生成控制台中显示的完整输出保存到文本文件中,并将文件附加到此处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试“导入IDE”时,即左键单击屏幕右上角附近的CCS图标时,会出现错误消息。  

    资源探索器上覆盖了透明灰色覆盖层和弹出错误消息。  这适用于所有不同的示例,包括寄存器级别示例。  对于“用于MSP43x - v:2.20 的TI-RTOS 00.06 ”子文件夹示例项目,也会出现此问题。  

    我能够创建一个新的432项目,然后剪切粘贴示例中的代码,以获得一个连接MSP-EXP432L401R板上的LED的工作项目。

    我还从头开始构建了几个432个项目,这些项目会闪烁LED指示灯等

    BTW:CCS为6.2 .0.0.005万 版

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,

    我有点不明白,如果您能够为同一设备创建新项目,为什么导入会失败,并出现此错误。 您使用的似乎是MSP432Ware 3.50 v.00.02 ,对吗? 我刚刚通过CCS 6.2 .0.0.005万 和MSP432Ware 3.50 .00.02 试用了这一产品,并且能够顺利地导入项目。

    我想知道您的CCS安装中是否缺少某些内容。 我知道这不是理想的,但您可以尝试重新安装CCS 6.2 吗?
    或者更好的是,如果您没有被6.2 版本所束缚,我建议您升级到 最新的CCSv7Simplelink MSP432 SDK ,这是取代MSP432Ware的更新软件包,因此您可以使用最新版本的软件和工具开始开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我之前有过类似的冲突,但经过一些研究,原因是CCS缺少MSP432软件包和工具,尽管MPS432Ware软件包已安装并处于活动状态。

    MSP432封装与MSP430相连,因此在安装CCS 6.2 时添加CCS工具包时,必须同时选择MSP430和MSP432选项。0

    SimpleLink选项不包含MSP432使用所需的工具。