主题中讨论的其他部件: MSP432WARE
工具/软件:Code Composer Studio
使用资源管理器导入示例时,出现“导入项目时出错。 无法识别设备ID "Cortex M.432P401R"!"
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
使用资源管理器导入示例时,出现“导入项目时出错。 无法识别设备ID "Cortex M.432P401R"!"
Tom,
此错误通常在 未安装对设备的支持时出现,因此第一个问题是在最初安装CCS时是否选择了MSP432系列设备。 否则,您可以重新运行CCS安装程序并 添加MSP432设备支持。
请参阅以下两个相关线程:
当我尝试“导入IDE”时,即左键单击屏幕右上角附近的CCS图标时,会出现错误消息。
资源探索器上覆盖了透明灰色覆盖层和弹出错误消息。 这适用于所有不同的示例,包括寄存器级别示例。 对于“用于MSP43x - v:2.20 的TI-RTOS 00.06 ”子文件夹示例项目,也会出现此问题。
我能够创建一个新的432项目,然后剪切粘贴示例中的代码,以获得一个连接MSP-EXP432L401R板上的LED的工作项目。
我还从头开始构建了几个432个项目,这些项目会闪烁LED指示灯等
BTW:CCS为6.2 .0.0.005万 版
Tom,
我有点不明白,如果您能够为同一设备创建新项目,为什么导入会失败,并出现此错误。 您使用的似乎是MSP432Ware 3.50 v.00.02 ,对吗? 我刚刚通过CCS 6.2 .0.0.005万 和MSP432Ware 3.50 .00.02 试用了这一产品,并且能够顺利地导入项目。
我想知道您的CCS安装中是否缺少某些内容。 我知道这不是理想的,但您可以尝试重新安装CCS 6.2 吗?
或者更好的是,如果您没有被6.2 版本所束缚,我建议您升级到 最新的CCSv7 和 Simplelink MSP432 SDK ,这是取代MSP432Ware的更新软件包,因此您可以使用最新版本的软件和工具开始开发。