请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM3359 工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我有一个关于在ICEv2上的am3359中的闪存写入的问题。
实际上,我从CCS启动目标配置(*。CCXML),然后连接到CortxA8,最后在RAM中加载"SPI_FLASH_PRER_AM335X.UW"(软件包PDK_1_0_6)。
加载文件时,我运行程序在闪存中写入bootloader和程序。
问题如下:我能否在不使用代码编辑器的情况下加载并启动"SPI_FLASH_writer_AM335X.out? 但例如程序员。
谢谢
Marco