This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3359:是否可以在没有Code Composer的情况下启动"SPI_FLASH_writer_AM335X.out和quot;?

Guru**** 2608255 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/629568/ccs-am3359-is-possible-to-launch-spi_flash_writer_am335x-out-without-code-composer

部件号:AM3359

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我有一个关于在ICEv2上的am3359中的闪存写入的问题。

实际上,我从CCS启动目标配置(*。CCXML),然后连接到CortxA8,最后在RAM中加载"SPI_FLASH_PRER_AM335X.UW"(软件包PDK_1_0_6)。

加载文件时,我运行程序在闪存中写入bootloader和程序。

问题如下:我能否在不使用代码编辑器的情况下加载并启动"SPI_FLASH_writer_AM335X.out? 但例如程序员。

谢谢

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marco:
    一个选项是使用loadti:
    processors.wiki.ti.com/.../Loadti

    它是一个命令行实用程序,用于加载*.out文件。 它附带了CCS并依赖于它,因此您需要完整的CCS安装才能使用它。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正是我想要的。
    谢谢KI