This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:gmake错误/driverlib文件

Guru**** 2549230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/640789/ccs-tm4c1294ncpdt-gmake-error-driverlib-files

零件号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用7.2 ,ARM编译器16.9 .4.LTS。 我在编译项目时遇到问题。 您能帮您解释一下原因吗?

谢谢!

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您需要向TivaWare的根位置添加包含搜索路径。

    在我上面的示例中,Build变量SW_ROOT指向该位置(C:\ti\tivity Ware_C_Series-SW_ROOT 2.1。3.156)。 在您的环境中,确保您拥有通过变量或显式路径到达TivaWare根的路径。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      在所附的屏幕截图中,正确定义了PROJECT _LOC,但包含选项没有提取所需的文件。 我已从Tivaware目录链接driverlib,但它仍在从project_LOC目录中获取这些文件。 为什么会发生这种情况?

    谢谢!

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在所附屏幕截图中,PROJECT _LOC定义正确,但INCLUDE选项未提取所需的文件。

    您的第一篇文章显示错误,包括"driverlib/adc.h"等文件,其中driverlib目录是include指令的一部分。

    最新的"包括选项"屏幕截图显示"${TIVAWARE_INSTALLE}/driverlib"位于include路径上,这意味着编译器将在#include "driverlib/adc.h"指令上尝试打开""${TIVAWARE_install}/driverlib/driverlib"目录中不存在的文件。

    因此,请尝试将 "${TIVAWARE_INSTALL}"添加到包含路径列表中。