请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部分:IWR1443, UNIFLAASH我有一个IWR1443应用程序,它将校准数据写入闪存。 我需要能够刷新BSS和MSS图像而不擦除整个闪存(和我的校准数据)。 或者,如果我可以指定一个二进制文件在写入BSS和MSS映像时写入闪存偏移,我也可以实现同样的目标。 这是否可行?
谢谢,Dave
BTW - Uniflash用户指南显示在此处发布问题,但如果您输入有效的“部件号”或为部件号输入Uniflash,则不能选择Code Composer Forum。