This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Uniflash -闪烁,未完全擦除。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/629675/uniflash---flashing-without-full-erase

主题中讨论的其他部分:IWR1443UNIFLAASH

我有一个IWR1443应用程序,它将校准数据写入闪存。  我需要能够刷新BSS和MSS图像而不擦除整个闪存(和我的校准数据)。  或者,如果我可以指定一个二进制文件在写入BSS和MSS映像时写入闪存偏移,我也可以实现同样的目标。  这是否可行?

谢谢,Dave

BTW - Uniflash用户指南显示在此处发布问题,但如果您输入有效的“部件号”或为部件号输入Uniflash,则不能选择Code Composer Forum。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,

    遗憾的是,Uniflas/CS上的闪存配置设置不适用于单个页面擦除。 鉴于这些选项通常由来自设备组的闪存写入程序组件定义,我将在设备论坛上提交请求。

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,会的。