This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2452:无法在CCS 7.3 中设置/启用断点

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/629143/ccs-msp430g2452-unable-to-set-enable-break-points-in-ccs-7-3

部件号:MSP430G2452
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430G2

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

有几个线程运行在类似问题上。 我不知道我所面对的问题是否与任何一个问题有关。

我正在将CCS 7.3 与MSP-EXP430G2启动板一起使用,以便对上述IC进行编程。 直到CCS不允许我设置断点的时候,我正在构建的项目一直运行良好

我附上了这张照片。

我尝试在代码中设置断点的位置无关紧要。 优化已关闭。 lbuild设置如下所示

 -vmsp -Ooff --opt_for speed=0 --use_hw_bumpy=none --include_path="C:\ti7/ccsv7/CS_base/MSP/include"--include_path="C:/ti_7/p_30g2452"--include_path="C:/ti7/ccsvdiag_base/include"--msp_guidf_up_f_sp_f_guidf_-f_guid_f_f_f_export_support_-ref_display_-ref_support_support_msp_display_display_f_display_sp_sp_bundp_f_f_display_f_display_f_display_f_display_f_display_-f_display_display_-f_display_support_display_-f_display_support_ 16.9

每当我切换断点时,它会自动按照图片中的显示方式设置断点。 我只想将逻辑编码到微控制器,而不必担心断点等。请告诉我如何设置断点。

编辑:这些是在断点窗口中的外观。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于某种原因启用了跳过断点。 不管怎样,我跳过了它,问题就解决了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到您自己解决了问题。 感谢您的更新!

    KI