主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430G2,
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
有几个线程运行在类似问题上。 我不知道我所面对的问题是否与任何一个问题有关。
我正在将CCS 7.3 与MSP-EXP430G2启动板一起使用,以便对上述IC进行编程。 直到CCS不允许我设置断点的时候,我正在构建的项目一直运行良好
我附上了这张照片。
我尝试在代码中设置断点的位置无关紧要。 优化已关闭。 lbuild设置如下所示
-vmsp -Ooff --opt_for speed=0 --use_hw_bumpy=none --include_path="C:\ti7/ccsv7/CS_base/MSP/include"--include_path="C:/ti_7/p_30g2452"--include_path="C:/ti7/ccsvdiag_base/include"--msp_guidf_up_f_sp_f_guidf_-f_guid_f_f_f_export_support_-ref_display_-ref_support_support_msp_display_display_f_display_sp_sp_bundp_f_f_display_f_display_f_display_f_display_f_display_-f_display_display_-f_display_support_display_-f_display_support_ 16.9
每当我切换断点时,它会自动按照图片中的显示方式设置断点。 我只想将逻辑编码到微控制器,而不必担心断点等。请告诉我如何设置断点。
编辑:这些是在断点窗口中的外观。