This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
安装介质:CCSE 7.3.0.0.0019万_linux-x64.tar.gz
操作系统:Linux Ansible SMP.9-1-arch #1 4.13 抢占Sun 10月22日09:07:32美国东部标准时间2017 x86_64 GNU/Linux
已尝试 清除现有安装,但结果相同。
日志已附加。
$ ldd --version ldd (GNU libc) 2.26 版权所有(C) 2017自由软件基金会,Inc. 。这是免费软件;请参阅复制条件的来源。 不 提供任何担保;甚至不保证适销性或特定用途的适用性。 由Roland McGrath和Ulrich Drepper编写。
您好,John:
那会很好。 在最终版本中的修复程序发布之前,最好是开始试用测试版。
谢谢!
Steven
Steven,
您可以在此处访问早期发行候选:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Code_Composer_Studio_Beta_Downloads
仍有一些问题正在解决中。 您可能遇到的一个问题是浏览器相关问题。 我们使用基于铬的浏览器来访问我们的一些工具,如资源管理器。 如果遇到问题,您可以在此处切换浏览器:
此致,
John