请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
安装介质:CCSE 7.3.0.0.0019万_linux-x64.tar.gz
操作系统:Linux Ansible SMP.9-1-arch #1 4.13 抢占Sun 10月22日09:07:32美国东部标准时间2017 x86_64 GNU/Linux
已尝试 清除现有安装,但结果相同。
日志已附加。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
安装介质:CCSE 7.3.0.0.0019万_linux-x64.tar.gz
操作系统:Linux Ansible SMP.9-1-arch #1 4.13 抢占Sun 10月22日09:07:32美国东部标准时间2017 x86_64 GNU/Linux
已尝试 清除现有安装,但结果相同。
日志已附加。
Steven,
您可以在此处访问早期发行候选:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Code_Composer_Studio_Beta_Downloads
仍有一些问题正在解决中。 您可能遇到的一个问题是浏览器相关问题。 我们使用基于铬的浏览器来访问我们的一些工具,如资源管理器。 如果遇到问题,您可以在此处切换浏览器:
此致,
John