This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC2640R2:将现成示例上载到CCS云时出现问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/639614/ccs-launchxl-cc2640r2-problem-uploading-ready-made-example-into-ccs-cloud

部件号:LAUNCHLL-CC2640R2

工具/软件:Code Composer Studio

我当时正在修改CCS云上的现成的TI资源浏览器项目示例,并错误地删除了TI_RTOS文件夹,但无法撤消(这是昨天完成的)。 因此,我决定从 TI资源管理器上载一个新副本,然后重新开始。

因此,我将修改后的文件复制到 我的CCS云工作区的临时文件夹中。 然后,我从  我的CCS云工作空间中删除了原始项目示例,以便从TI资源管理器上载新副本。 但是,它不允许我这样做。 请参见图像。

我完成任务的唯一方法是关闭CCS云和TI资源浏览器,然后重新启动。 如果我刚刚关闭CCS云,它仍然阻止我将新项目复制回我的工作区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerriko,

    您是否能够将其清理干净。 在您提到的另一个主题中,您清理了工作区,工作正常。

    我也看到一些奇怪的行为。 我开始清理我的工作区,因为我已经有了一个tirtos_builds项目。 我的第一次导入顺利,但我没有看到tirtos_builds项目。 所以我导入了另一个项目,然后我得到了与你相同的错误,这个项目已经在我的工作区中退出。 刷新项目列表,甚至关闭和打开CCS Cloud & Resource Explorer都不会让它为我显示titters_build项目。

    对于您收到的第一个错误,我认为您得到的是此错误,因为该项目已存在于临时文件夹中。 我认为它位于文件夹中并不重要,它希望名称是唯一的。

    这里肯定有一些问题,我会提出缺陷,但我很好奇您是如何解决这些问题的。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我在干净的工作空间中看到的。

    1)导入同时导入tirtos_build项目的示例。 导入均正常。
    2)导入同时使用该项目的第二个示例。 仅导入示例,因为RTOS项目已存在。 无错误。
    3)然后我创建了一个临时文件夹。 我复制了RTOS项目并将其放在temp文件夹中。 然后我删除了原始RTOS项目。
    4)导入第三个示例。应用程序项目和RTOS项目都将添加到工作区。无错误
    5)导入第四个示例。仅将应用程序项目添加到工作区

    接下来,我尝试删除备份和原始RTOS项目。 我通过放入临时文件夹并删除原始内容来备份其中一个示例应用程序。

    6)再次导入示例。 应用程序和RTOS项目都已添加到我的工作区。


    我第一次玩这个游戏,就能得到你看到的信息。 现在我根本不能让它出现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确实解决了这个问题,但我认为它触发了这个新的错误,需要完全重建我的工作区。 我相信这一新错误是再次上传该项目的结果。 这个新错误触发了我的工作空间的完全清除和重新加载,因为没有任何内容可以编译。

    e2e.ti.com/.../63.9622万