This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:代码编写器CC2538和XDS100v3

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/639339/ccs-code-composer-cc2538-and-xds100v3

主题:CC2538中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

当我尝试开始编程cc2538sf53时,我遇到了一些奇怪的问题:我可以使用XDS100v2调试器连接到它,但我无法使用XDS100V3连接到它。

测试连接日志显示:

<code>

开始:Texas Instruments XDS100v3 USB调试探头_0]

执行以下命令:

%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性

[结果]


——— [打印主板配置路径名]------------------

C:\Users\SINSIN\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
TI\0\0\BrdDat testBoard.dat

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioserdesusbv3.dll'。
图书馆的构建日期为2017年7月21日。
库的构建时间是'19:36:41'。
库软件包版本为7.0 .48.0。
库组件版本为35.35 .0.0。
控制器不使用可编程FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x0.0004万)。
控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------

扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。
控制器是FTDI FT2232,带USB接口。
从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。
该软件配置为支持FTDI FT2232功能。
控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的正时。
控制器无法控制输入引脚上的正时。
扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。

硬打开控制器时发生错误。

——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

值为'-233'(0xffffff17)。
标题为'C_ERR_PATH_Broken '。

解释如下:
JTAG IR和DR扫描路径不能循环位,它们可能已损坏。
扫描JTAG扫描路径的尝试失败。
目标的JTAG扫描路径似乎已中断
存在卡在一个位置或卡在零位置故障。

[结束:Texas Instruments XDS100v3 USB调试探头_0]

配置设置如下图所示:

有什么原因是sucn的奇怪行为?

还有一个问题:有没有人拥有cc2538sf53和xds100v2的IAR XDS配置文件? 据我所知,它应该命名为 CC2538_XDS100v2_JTAG.dat?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我没有CC2538,但我怀疑此设备被配置为在1149.1 JTAG模式下运行,而不是在1149.7 JTAG模式下运行。

    您是否可以尝试重新测试,但将选项"The Converter Usage"更改为"its bypassed",Use 1149.1 ,immic XDS100V2"。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔